ADI为Linux发行版扩充1000多个器件驱动,支持高性能解决方案开发

2021-11-30 - 中国,北京
  • Analog-Devices-Expands-Linux-Dist-RGB-300x300-Title-Web_cn在Linux开源操作系统迎来30 周年之际, Analog Devices, Inc. (ADI)宣布扩充其Linux发行版的器件驱动,让Linux内核能够识别并支持1000多个ADI外设。这些开源器件驱动为ADI客户简化了软件开发流程,提供了对经过测试的高质量软件的访问,从而支持快速开发嵌入式解决方案,为各行各业带来创新解决方案,包括电信、工业、防务、航空航天、医疗、汽车、安全、物联网(IoT)、消费电子等行业。该产品组合包括Maxim Integrated Products, Inc.(现隶属于ADI公司)的产品。

    ADI公司还发布了“Kuiper Linux”,这是一款基于Raspbian/Debian的免费Linux操作系统,针对ADI外设进行了优化,支持流行的基于ARM的系统,例如Raspberry Pi、Xilinx Zynq、Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC、Intel Cyclone V SoC、Intel Arria 10 SX SoC 和Intel Stratix 10 SoC。新Linux发行版侧重于确保Linux内核器件驱动随时可用,为嵌入式客户提供稳健的软件开发系统,为那些使用经同行评审且获得行业支持的现成代码的客户降低风险、缩短开发时间。该发行版包含运行内置驱动所需的全部基本组件,使客户能集成定制软件。Linux发行版为客户的整个生态系统提供硬件和软件兼容性,有助于避免锁定某一特定硬件,同时还尽可能地减少软件开发需求。

    ADI公司工程总监David Babicz表示:“在这些驱动的帮助下,由于更简化的软件开发流程,以及更经济实惠,并提高资源利用率,因此我们能够更全面地为客户提供服务。客户能够使用经过测试的、可与其硬件同步工作的开源代码,这意味着客户可以专注于创新,而无需从头开始构建软件,有助于他们更快地将产品推向市场。”

    在过去15年里,ADI与合作组织的工程师在一系列Linux子系统中针对ADI产品组合开发了Linux内核器件驱动,这些产品组合包括:音频、电池充电和管理、实时时钟、电源管理、视频、工业输入/输出、加速度计、放大器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、波束成型器、锁相环、陀螺仪、惯性测量单元、输入器件、网络连接和通用串行总线。

    了解有关ADI公司Linux Kuiper发行版和驱动的更多信息:

  • 关于ADI公司
  • Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问:www.analog.com/cn

  • 联络方式