ADI公司的MeasureWare为精确测量带来变革并帮助用户更好地解读他们的世界

2019-10-10 -中国,北京
  • MeasureWareAnalog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出MeasureWare,这是一套即插即用的硬件测量套件和软件工具,可帮助满足多个行业不断增长的精确测量需求,其中包括精密农业、设备健康监测、电化学和其他需要精确测量的领域。用户需要实时的数据洞察能力,但可能缺乏时间或相关的专业知识,无法吃透相应的数据手册或进行复杂的固件开发,MeasureWare的推出为这些用户带来了ADI的电子工程经验。

    ADI的MeasureWare解决方案可将设备与周围的世界相连,让用户能更有效地测量各自项目所必需的数据集,例如温度、重量、湿度、pH值、压力等。MeasureWare还为用户提供了灵活性,让他们可以随着项目发展调整和改变测量参数。这些解决方案目前运用于蜜蜂健康监测、工业监测、饮料生产和药物冷链等各种应用。

    "越来越多的客户希望在不需要精通组件和硬件规格的情况下,充分利用ADI的技术。我们创造MeasureWare的目的,就是为了向这个客户群提供精确测量解决方案。" ADI公司的MeasureWare主管表示,"借助MeasureWare和相关的合作伙伴网络,我们能够提供从创意到生产的各种解决方案,在整个测量过程为用户提供支持。"

    简单易用的MeasureWare Software Studio包括:

    • MeasureWare Designer: 根据客户具体的应用需求向他们提供硬件方面的建议。
    • MeasureWare Lab: 收到硬件后,客户可以用测量单元快速传递和查看监测结果。
    • MeasureWare Developer: 适用于更高级的用户;主机微控制器的支持偏好和用于应用编码的集成开发环境。最初提供一个ARM®Mbed™示例项目和API,但将来会支持其他IDE。

    MeasureWare网络生态系统是一个交流中心,客户可以在此学习和分享经验,同时获得支持并最终将其原型运用到生产中。

    关于MeasureWare的更多信息,请访问 http://www.analog.com/measureware

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络