新闻

联络 Linda Kincaid

ADI公司收购Test Motors,扩展面向工业4.0的机器状态监控方案

2019-10-29 - 马萨诸塞州诺伍德
  • OtoSenseAnalog Devices, Inc. (ADI) 宣布收购Test Motors,这是一家专门从事电机和发电机预测性维护的公司。Test Motors总部位于西班牙巴塞罗那,提供的产品和服务可以提前检测出电机故障,避免影响生产进程,并就如何以及何时进行维护提供建议。此次收购扩展了ADI状态监控解决方案组合,能够实现在停机和灾难性故障发生之前识别设备故障。

    此次收购是ADI公司继2018年成功收购OtoSense后在工业领域的又一举措。OtoSense是一家初创企业,开发了学习和识别声音或振动的"传感解译"软件,能够在问题变得严重之前确定工厂机器或汽车发动机中的潜在问题。OtoSense的人工智能(AI)平台专用于传感解译,并支持对任何资产进行监控,不受位置限制。ADI公司计划将OtoSense的软件与Test Motors的监控功能相结合来创建解决方案,通过捕获更广泛的潜在故障为机器提供更先进、全面的健康状况监测。


    "机器维护在很大程度上依赖于经验丰富的技术人员和工程师,他们能够检测和诊断可能导致意外停机的问题。但是,随着需要维护的机器数量快速增长,受过训练的专业人员开始供不应求。"

    ADI公司自动化和能源事业部副总裁Kevin Carlin指出:"通过收购Test Motors和OtoSense,ADI的状态监控方案能够为客户提供具备完整的早期异常检测功能的系统,从而解决这一专业资源短缺的难题,避免意外且代价高昂的机器停机。"

    Test Motors团队将加入ADI的自动化和能源事业部,并作为关键技术小组工作。收购的财务条款未予披露。

    "我们很高兴能成为ADI公司的一员,与ADI的工业技术专家团队一起共事," Test Motors前首席执行官Emili Valero表示:"技术和专业知识的强强联合将助力我们开发新一代状态监控解决方案,这些解决方案将大大延长电动和非电动旋转类机器的设备寿命,并大量节省成本,从而造福于企业和消费者。"


    ADI状态监控解决方案

    状态监控并不是一种单一技术,而是结合了技术和方案的系统级解决方案。借助ADI公司的技术产品系列,这些解决方案在MEMS(微机电系统)传感器、灵活的信号调理和数据转换技术、带电源组合的处理和通信解决方案等方面都有所突破,从而可提供经优化的无线和有线状态监控解决方案。将这些技术集成到可部署的解决方案中需要专业领域的知识,包括资产和应用见解、机械设计和附件等考量因素,以及将信息转换为诊断算法的能力。


    关于Test Motors

    Test Motors总部位于西班牙巴塞罗那,致力于开发高科技解决方案,用于检测各种旋转电机中的各类故障。我们的目标是为客户节省维护成本,并避免生产过程中的意外停机。请访问 http://www.testmotors.com/en/

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 前瞻性声明

    本新闻稿可能包含前瞻性声明,旨在符合1995年《美国私有证券诉讼改革法案》规定的安全港免责条款。这些前瞻性声明包括但不限于我们对于与收购Test MotorsOtoSense有关的预期机会、优势和产品开发所做的声明,包括技术、解决方案、产品性能和产品的预期进步,这些声明基于我们当前关于ADI所在行业及市场的预期、看法、假设、预估、预测及预计。本新闻稿中的声明无法保证未来业绩,具有内在不确定性,并涉及某些难以预测的风险、不确定因素及假设。因此,实际结果和业绩可能与此类前瞻性声明中所述的结果和业绩有重大差异,此类声明并不代表ADI在本新闻稿发布之日后的预期或看法。可能导致实际业绩与任何前瞻性声明所描述、暗示或预测的业绩有重大差异的重要因素包括:我们产品、技术和解决方案的设计、开发、生产和营销困难或延迟,以及我们向美国证券交易委员会提交的最新文件中所述的其他风险因素。对于本公司所做的前瞻性声明,本公司并无更新义务。

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志《模拟对话》,请访问:http://www.analog.com/analog-dialogue/

  • 联络方式
与我们保持联络