超低抖动时钟发生 (4.5GHz) 和时钟分配 (7.5GHz) 系列
Analog Devices (ADI) 宣布推出LTC6952, LTC6953, LTC6955 和 LTC6955-1 低抖动、高性能时钟发生和分配器件系列,该系列支持高达 7.5GHz 的 JESD204B subclass 1 时钟应用。这些产品非常适合高速数据转换器时钟应用,它们采用一种可扩展架构,以提供几千个各具一个互补 SYSREF 信号的同步低抖动时钟。
- LTC6952:具有 11 个输出并支持 JESD204B 的超低抖动、4.5GHz PLL
- LTC6953:具有 11 个输出并支持 JESD204B 的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
- LTC6955:超低抖动、7.5GHz、11 输出扇出缓冲器
- LTC6955-1:在一个输出上具有附加二分频 (÷2) 电路的 LTC6955
LTC6952 是一款高性能、超低抖动、JESD204B 时钟发生和分配器件。其包括一个锁相环 (PLL) 内核,由一个基准分频器、具锁相指示器的鉴相鉴频器 (PFD)、超低噪声充电泵和整数反馈分频器组成。LTC6952 的 11 个输出可配置为多达 5 个 JESD204B subclass 1 器件时钟 / SYSREF 对和一个通用输出,或者就是 11 个面向非 JESD204B 应用的通用时钟输出。每个输出具有其自己的可个别设置分频器和输出驱动器。所有的输出均可实现同步,并采用单独的粗半周期数字延迟和细模拟时间延迟设定至精确的相位对齐校准。
对于所需的总输出超过 11 个的应用,可以采用 EZSync™ 或 ParallelSync™ 同步协议将多个 LTC6952 连接起来。
LTC6953 是 LTC6952 的时钟分配功能。LTC6955 是一款具一个并行接口的 11 输出扇出缓冲器,每个输出组选择三种状态中的一种:同相、180° 异相、或断电。LTC6955-1 与 LTC6955 相同,仅有的差异是前者的一个输出具有集成化二分频 (÷2) 电路。
- 在 Analog.com/cn 网站上查看产品网页、下载数据手册、订购样品和评估板:
- LTC6952: www.analog.com/ltc6952
- LTC6953: www.analog.com/ltc6953
- LTC6955: www.analog.com/ltc6955
- LTC6955-1: http://www.analog.com/ltc6955-1
该系列的所有器件均可提供 52 引脚、7 mm x 8 mm 塑料 QFN 封装。这些器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。未用输出在不使用的情况下可以断电。所有产品的样品和评估板均有现货供应。所有产品将在 6 月底开始按生产量供货。
LTC6952 和 LTC6955-1 将在 6 月12 日至 14 日在费城举办的 2018 年美国微波技术展 (IMS 2018) 上进行演示 (展位号:1725)。与会者通过该演示将目睹一种用于几千个输出的可扩展架构。
特性概要:LTC6952 / LTC6953 / LTC6955 / LTC6955-1
- LTC6952
- JESD204B Subclass 1 SYSREF 信号发生
- 低噪声整数 N PLL
- 最大 RF 频率:4.5GHz
- 归一化带内相位噪声层:–229dBc/Hz
- 归一化带内 1/f 噪声:–281dBc/Hz
- 11 个具有可编程粗数字和细模拟延迟的独立、低噪声输出
- 附加输出抖动:<6fsRMS (12kHz 至 20MHz;4.5GHz)
- 附加输出抖动:65fsRMS (ADC SNR 方法)
- LTC6953
- JESD204B Subclass 1 SYSREF 信号发生
- 最大 RF 频率:4.5GHz
- 11 个具有可编程粗数字和细模拟延迟的独立、低噪声输出
- 附加输出抖动:<6fsRMS (12kHz 至 20MHz;4.5GHz)
- 附加输出抖动:65fsRMS (ADC SNR 方法)
- LTC6955/LTC6955-1
- 最大 RF 频率:7.5GHz
- 11 个超低噪声 CML 输出
- 用于多输出配置的并行控制
- LTC6955:11 输出缓冲器
- LTC6955-1:10 个缓冲输出和一个二分频 (÷2) 输出
价格与供货
产品 按生产量供货 千片批量的起始价 封装 LTC6952 2018年5月 每片 12.50 美元 52 引脚、7mm × 8mm 塑料 QFN LTC6953 2018年5月 每片 10.00 美元 52 引脚、7mm × 8mm 塑料 QFN LTC6955 2018年6月 每片 8.00 美元 52 引脚、7mm × 8mm 塑料 QFN LTC6955-1 2018年6月 每片 8.00 美元 52 引脚、7mm × 8mm 塑料 QFN - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao