ADI 12位10.25-GSPS射频ADC为仪器仪表和通信应用树立新的性能标准

2018-05-22 -中国,北京
  • AD9213_cnAnalog Devices, Inc. (ADI) 近日推出一款射频(RF)模数转换器(ADC),可实现业界领先的速度和带宽。与传统的射频ADC相比,新型AD9213具有更高的参数性能和更大的奈奎斯特带宽,并且能够在更高的模拟输入频率下进行射频采样,可实现高达7 GHz的射频信号的数字化。AD9213支持航空航天、仪器仪表以及通信领域的新一代软件定义系统,助力实现更高的系统集成度,更低的成本以及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。此外,其高采样速率和集成的后处理功能有助于在窄带应用中实现更高的性能。


    AD9213为航空航天客户提供了更大的灵活性,能够更大范围地处理频谱,并且可在雷达设计中实现更高的分辨率和更长的距离。该器件有助于电子测试和测量制造商(ETM)在时域应用(例如数字示波器和光谱/化学分析)中实现更大的产品差异化和新的性能水平。其奈奎斯特带宽更宽,便于卫星通信客户提供带宽更高的产品。此外,宽输入带宽与高采样速率相结合,可在无线通信应用中实现新型的宽带数字预失真架构。


    AD9213产品聚焦:


    • 采样速率为其他类似器件的2.5倍
    • 系统动态范围更大,能够更好地区分信号
    • 在较宽的信号带宽上具有出色的噪声性能
    • 针对相控阵应用的增强型多芯片同步
    • 时间分辨率提高(采样速率更高)

    报价与供货
    产品 样片供货 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    AD9213 现已供货 2019年2月 $3,652.49 192引脚BGA封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络