300MHz 至 9GHz 高线性度 I/Q 解调器支持 1GHz 带宽并实现高达 60dB 镜频抑制性能

2018-02-22 -MILPITAS, CA
  • 马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) - 2018 年 2 月 22 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出推出宽带、高线性度、真正零 IF (ZIF) 解调器 LTC5594,其具有 1GHz 瞬时 I 和 Q 1dB 带宽。这款解调器能够提供 37dB (典型值) 的镜频抑制性能。LTC5594 采用片内串行端口,可对 I 和 Q 相位及幅度不平衡进行校正,因而可以通过调谐以实现优于 60dB 的镜频抑制指标。该特性极大地简化了校准,同时显著地改善了接收器性能,并减少了清除残留镜像所需的 FPGA 资源。此外,该器件还具有增益可调的集成化基带放大器,可实现 9.2dB 的最大功率转换增益 (在 5.8GHz),同时提供 37dBm 的输出 IP3 性能。RF 输入具有一个集成的宽带平衡-不平衡变压器,提供了单端操作和 500MHz 至 9GHz 的 50Ω 匹配范围。通过改变一个外部匹配组件的数值,可在 300MHz 至 500MHz 的较低频率范围内实现相同输入的匹配。LTC5594 的高集成度使得所需的外部组件极少,并造就了小巧的解决方案尺寸。


    LTC5594

     

     

    通过采用片内串行端口,可以容易地设定所有的校准。除了镜频抑制之外,还可优化线性性能,包括 IP2 (二阶截取点)、HD2 (二次谐波失真)、HD3 (三次谐波失真) 和 IIP3。而且,可通过该串行端口提供输出 DC 偏移电压的置零,以允许至 ADC 的 DC 耦合,从而实现真正的 ZIF 操作。一旦在室温条件下进行了校准,这些性能指标在低温或高温 (一直到 –40°C 至 105°C 额定外壳工作温度范围的极限值) 情况下将非常地稳定。


    LTC5594 非常适合 5G 微波无线基础设施平台,此类平台需要 1GHz 或更大的带宽、以及支持高阶调制和所需千兆位数据速率的动态范围性能。此外,该器件还可惠及其他应用,例如:宽带微波点对点回程、高性能 GPS 系统、卫星通信、机载航空电子设备、RF 测试设备和雷达系统。其极佳的线性和镜频抑制性能特别受到 DPD (数字预失真) 接收机应用的青睐。


    LTC5594 采用 32 引脚、5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。该解调器采用单5V 电源供电,吸收 470mA 的标称电流。可以选择停用基带放大器,这样解调器就能依靠 250mA 电流运行。一个使能引脚允许外部控制器关断器件。当停用时,该器件通常吸收 20μA 电源电流。样品供货和按生产量供货已开始。欲了解更多信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC5594


     

    特性概要:LTC5594


    •  匹配的 RF 输入频率      500MHz 至 9GHz
    •  I 和 Q 基带带宽 (1dB)                1GHz
    •  镜频抑制    37dB (典型值)
       采用校准时                                60dB (典型值)
    •  高的输出 IP3                              37dBm (在 5.8GHz)
    •  可调增益        8dB (以 1dB 步进)
    •  最大功率增益                            9.2dB (在 5.8GHz)


    价格与供货


    产品

    按生产量供货


    千片批量的 起始价 封装
    LTC5594 已开始 每片 15.70 美元

    32 引脚 5mm x 5mm 塑料 QFN


     

    Analog Devices 公司简介                                              


    Analog Devices, Inc. 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。详情请浏览 www.analog.com/cn


    点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品信息。


    欲订阅 ADI 的每月技术杂志 Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:


    www.analog.com/cn/analog-dialogue.html


    所有注册商标和商标是其各自拥有者的产权。


    300MHz 至 9GHz 高线性度 I/Q 解调器支持 1GHz 带宽并实现高达 60dB 镜频抑制性能

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


与我们保持联络