具集成化开关偏置电源的 150Vin 和 Vout 同步 4 开关降压-升压型控制器

2018-02-12 -MILPITAS, CA
  • 马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) - 2018 年 1 月 12 日 - Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3777,该器件是一款 150V、高效率 (高达 99%) 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 控制器,可在输入电压高于、低于或等于稳定输出电压的情况下工作。其输入电压范围为 4.5V 至 150V,可采用高输入电压源或具有高电压浪涌的输入运行,无需外部浪涌抑制器件,非常适合交通运输、工业和医疗应用。


    LTC3777

     

     

    为了避免在高输入电压应用中产生很高的片内功耗,LTC3777 集成了一个低静态电流的高效率开关偏置电源,以满足其内部功耗需要。LTC3777 的输出电压范围为 1.2V 至 150V,输出电流可达数十安培,具体视所选的外部组件而定。使用单个器件可提供高达 500W 的输出功率。若多个电路并联配置,则可以提供更高的功率。LTC3777 强大的 1.5Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可在 6V 至 10V 的范围内调节,支持使用逻辑电平或标准门限 MOSFET。


    LTC3777 采用专有的电流模式控制架构,可在降压、升压或降压-升压模式中以恒定频率运行。工作频率可以与 50kHz 至 600kHz 的外部时钟同步,而输入 / 输出恒定电流环路则支持电池充电和过载保护。用户可以选择强制连续模式或断续模式以最大限度提高轻负载时的效率。此外还提供以下特性:工作区之间无缝转换;一个电源良好输出电压监视器;可调软启动;输入过压闭锁以及停机期间输出电压断接。


    LTC3777 采用 48 引线 e-LQFP 封装,去除了若干引脚以满足高压引脚间隔要求。扩展和工业温度版本温度范围为 –40°C 至 125°C。欲了解更多信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC3777


     

    特性概要:LTC3777


    • 4 开关同步电流模式降压-升压型架构
    • 可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运行
    • 4.5V 至 150V 输入电压范围
    • 1.2V 至 150V 输出电压范围
    • 效率高达 99%
    • 集成开关偏置电源
    • 输入或输出平均电流限制
    • 可调 6V 至 10V MOSFET 栅极驱动器
    • 兼容逻辑电平或标准门限 NMOS
    • 通过单个器件提供 500W 输出功率
    • 可同步的固定工作频率:50kHz 至 600kHz
    • 停机期间使输出电压与 VIN 断接
    • 可调软启动
    • 在 –40oC 至 125oC 温度范围内基准电压准确度为 ±1%
    • 48 引脚 e-LQFP 封装 (为满足高压应用要求去除了若干引脚)

     

    价格与供货


     

    产品 样品供货

    按生产量供货


    千片批量的起始价


    封装
    LTC3777 已开始 已开始 每片 8.40 美元

    7mm x 7mm 48 引脚


    e-LQFP 封装

     


    Analog Devices
    公司简介


    Analog Devices, Inc. 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。详情请浏览 www.analog.com/cn


    点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品信息。


    欲订阅 ADI 的每月技术杂志 Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:


    www.analog.com/cn/analog-dialogue.html


    所有注册商标和商标是其各自拥有者的产权。


    具集成化开关偏置电源的 150Vin 和 Vout 同步 4 开关降压-升压型控制器

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


与我们保持联络