集成 LO 缓冲器的超宽带 3GHz 至 20GHz 混频器采用纤巧 3mm x 2mm 封装并提供 23.9dBm IIP3

2017-05-23 -MILPITAS, CA
  • LTC5553 Package

     

     

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月 23 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5553,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。该混频器可用作上变频器或下变频器。此外,LTC5553 在 14GHz 时提供出色的 23.9dBm IIP3 线性度,在 17GHz 时则为 21.5dBm。该器件集成了一个仅需要 0dBm 输入驱动的 LO 缓冲器,因此实际上不再需要外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5553 在芯片上集成了宽带平衡-不平衡转换器。因此所有端口在各自规定的频率范围内都以单端、50Ω 匹配模式运行。此外,该混频器具有出色的端口至端口隔离度,在 17GHz 时 LO 至 RF 泄漏为 -32dBm,因此降低了外部滤波要求。所有这些特点都使得能够最大限度减少外部组件、简化设计并提供尺寸非常小的解决方案。


    LTC5553

     

     


    超宽带 3GHz 至 20GHz、高线性度
    混频器集成了 LO 缓冲器

     

    LTC5553 极宽的带宽和极高的性能非常适合多种应用,包括 5G 微波回传、宽带无线业务、卫星宽带无线电、雷达系统、有源天线阵列、X 波段和 Ku 波段收发器、测试设备、频谱分析以及卫星通信。


    LTC5553 采用纤巧的 12 引线、3mm x 2mm 塑料 QFN 封装。该器件规定在 –40°C 至 105°C 外壳温度范围内工作,以支持扩展的环境工作温度。该混频器用单 3.3V 电源供电,吸取 132mA 静态电源电流。此外,LTC5553 可通过一个使能引脚停机。当未启动时,该器件仅吸取 100μA 最大备用电流。该使能引脚可直接驱动,以在不到 0.2μs 的时间内迅速接通和断开,从而支持时分双工 (TDD) 或突发模式类型的发送器和接收器。LTC5553 的千片批购价为每片 22.00 美元,已开始提供样品和生产供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5553


     

    性能概要:LTC5553

    • 匹配的 RF 频率:   3GHz 至 20GHz
    • 匹配的 LO 频率:   1GHz 至 20GHz
    • 匹配的 IF 频率:     500MHz 至 9GHz
    • 上变频或下变频
    • 高输入 IP3:          在 14GHz 时为 23.9dBm
                                 在 17GHz 时为 21.5dBm
    • 低 LO 驱动电平:   0dBm
    • 低 LO-RF 泄漏:   在 17GHz 时为 –32dBm
    • 低转换损耗:        在 17GHz 时为 11dB 

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    3月10日,AD完成对卓越的高性能模拟集成电路公司凌力尔特之收购。收购凌力尔特之后,ADI 进一步增强了技术实力。有关此次收购的详情,请登录http://lt.linear.com/07c


    下载高清晰度图片


    下载高清晰度封装图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络