ADI公司的小型隔离式栅极驱动器提供下一代电源开关技术解决方案
Analog Devices, Inc. (ADI)今天宣布推出小型 隔离式栅极驱动器,这些产品专门针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等电源开关技术所需的更高开关速度和系统尺寸限制而设计,同时仍然提供对IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置的开关特性的可靠控制。ADuM4120和ADuM4121系列利用ADI公司成熟的iCoupler®隔离技术,结合高速CMOS和与单芯片变压器技术,可实现超低传播延迟,且不影响共模瞬变抗扰度(CMTI)性能。
光耦合器或脉冲变压器等传统技术很难提供短延迟并维持CMTI性能,而ADuM4120和ADuM4121专门设计支持新型逆变器架构的更高开关速度。在需要多个电源开关的系统中,这些采用SOIC封装的小型隔离式栅极驱动器可以最大程度地减小PCB布局空间,从而降低冷却要求。另外,这些栅极驱动器的外形尺寸很小,能够靠近电源开关放置,可减少驱动器和开关之间的寄生电感。ADuM4120和ADuM4121可在高温范围和高工作电压下工作,非常适合改进太阳能逆变器、电机控制器和工业逆变器应用的能源效率和时序性能稳定性。
- 查看产品页面并下载数据手册:
http://www.analog.com/ADuM4120
http://www.analog.com/ADuM4120-1
http://www.analog.com/ADuM4121
http://www.analog.com/ADuM4121-1
- 了解ADI公司的接口和iCoupler®数字隔离器产品:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers.html
- 通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/community
新系列的所有四款器件均为2 A输出单通道栅极驱动器,提供5 kV rms隔离,具有低传播延迟,CMTI性能大于150 kV/μs。这些隔离式栅极驱动器的输入电源范围为2.5 V至6.5 V,与较低电压系统兼容,输入和输出之间可实现真正的电流隔离。ADuM4120和ADuM4120-1提供热关断功能以实现过温保护。带有输入毛刺滤波器的ADuM4120可以减少输入引脚上的 系统噪声,以免触发错误输出,而不带毛刺滤波器的ADuM4120-1则提供典型值为33ns的低传播延迟。ADuM4121和ADuM4121-1都内置米勒箝位,用于提供附加保护。ADuM4121器件还具有热关断保护功能。API公司提供的这些栅极驱动器采用小型封装,保留了关键性能规格,为设计人员提供了成功构建下一代功率转换系统所必需的灵活性。
报价与供货 产品 隔离式栅极驱动器主要特性 全面量产 千片报价 封装 ADuM4120 启用毛刺滤波器 现已供货 1.58美元/片 6引脚SOIC ADuM4120-1 禁用毛刺滤波器 现已供货 1.58美元/片 6引脚SOIC ADuM4121 内置米勒箝位,提供热关断保护 现已供货 1.87美元/片 8引脚SOIC ADuM4121-1 内置米勒箝位,无热关断保护 现已供货 1.87美元/片 8引脚SOIC - 查看产品页面并下载数据手册:
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao