面向工业应用的新型宽带RF混频器可简化设计并显著缩短产品上市时间

2017-05-19 -中国,北京
  • hmc819x-product-release-Image-cmyk-300x300-title-print_cnAnalog Devices, Inc. (ADI)今日推出宽带无源同相正交RF混频器系列。HMC819x混频器支持从2.5至42 GHz的完整频谱,与当今的其他分立式器件相比,它们提供了显著优势,为需要宽带支持的各种工业应用提供了理想解决方案,包括测试和测量等应用。要覆盖相同的频率范围,原先需要超过10个分立式器件,但ADI公司的三款新器件就能实现这个目标,而性能没有丝毫影响。ADI公司的HMC819x混频器是业界唯一采用标准SMT封装的宽带解决方案,因而能够高效集成,缩短整体设计时间并降低风险,同时加快产品上市。



    关于HMC819x RF混频器
    HMC819x系列支持2.5至42 GHz的RF和LO带宽,具有宽广的IF带宽,使测试测量应用能够简化设计实施,同时仍然保持出色的RF性能。该系列实现了出色的隔离,LO与RF及LO与IF隔离可达35 dB或更大级别,RF与IF隔离高于20 dB。混频器的固有I/Q架构实现了25 dBc甚至更大的镜像/边带抑制,无需使用成本昂贵的外部滤波,降低了整体物料单成本。在宽带宽范围内,可实现大于20 dBm的输入IP3,同时保持低转换损耗和高动态范围。适当匹配的LO驱动器放大器已用于驱动低输入功率的每个混频器的LO端口。


    报价与供货
    产品 频率范围 全面产量 起始单价(千片订量) 封装 配套器件
    HMC8191 2.5 至 8.5 GHz 现已供货 $54.94 SMT HMC451LC3
    HMC8193 6 至 26 GHz 现已供货 29.42 SMT HMC8410LP2FE
    HMC8192 20 至 42 GHz 9月 $57.40 SMT HMC635LC4
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络