具 15μA Iq 的 42V 多拓扑 DC/DC 控制器在高达 10A 输出电流提供 5 种转换器拓扑
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 9 月 11 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711,该器件能够非常容易地配置为同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型 DC/DC 转换器,或配置为非同步降压-升压型转换器。这款器件用高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,且最大输出电流高达 10A,从而使 LT8711 高度通用,适合多种汽车、工业、太阳能以及通用应用。
42V 多拓扑低 IQ DC/DC 控制器
LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供 15μA 无负载静态电流,从而在电池供电系统中延长了运行时间。低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行在负载非常轻的情况下实现了高效率,同时保持低输出电压纹波。配置为同步降压型转换器时,LT8711 能够以 100% 占空比运行,当用一个正在放电的电池供电时,这是一种非常有用的功能。
LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供 15μA 无负载静态电流,从而在电池供电系统中延长了运行时间。低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行在负载非常轻的情况下实现了高效率,同时保持低输出电压纹波。配置为同步降压型转换器时,LT8711 能够以 100% 占空比运行,当用一个正在放电的电池供电时,这是一种非常有用的功能。
LT8711 采用 20 引线 TSSOP 和 3mm x 4mm QFN 封装。扩展和工业级版本在 –40°C 至 125°C 结温范围内运行。千片批量的起始价为每片 2.30 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8711。
性能概要:LT8711
- 同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型拓扑
- 非同步降压-升压型拓扑
- 4.5V 至 42V 宽输入电压范围
- 低噪声突发模式运行
- 突发模式运行时 IQ 很低 (工作时为 15μA)
- 在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
- 输入电压调节能力
- 2A 栅极驱动器
- 可调软启动
- 频率在 100kHz 至 750kHz 范围内可编程
- 可同步至一个外部时钟
- 20 引线 TSSOP 和 3mm x 4mm QFN-20 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
联络方式
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
Doug Dickinson