新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司新型主动学习模块致力于改善模拟电路和通信课程教育

2017-03-20 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布推出两款主动学习模块,以帮助电子相关专业大学生和爱好者通过高性价比和易于使用的教育模块,在实验环境中了解和学习电子线路及通信工程知识。ADALM2000主动学习模块通过图形应用软件及实验室传统设备才具有的功能,使得学生们可以设计并实时测试模拟电路。ADALM-PLUTO软件定义无线电主动学习模块更侧重于应用,可帮助学生们了解软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识,并利用独立的全双工接收和发射通道开展实验,使得高校师生和爱好者们可以自由且具有创造性地扩充教材范围,探索实时设计的乐趣。



    伍斯特理工学院电气与计算机工程副教授兼无线创新实验室主任Alexander Wyglinski博士表示:"结合MATLAB®和Simulink®使用的ADALM-PLUTO是学生们的无价之宝,它提供了非常有收获的数字通信系统工程学习体验。ADALM-PLUTO支持学生们快速设计真正的无线通信系统,在很短的时间内便可进行无线收发实验,这有助于未来的工程师很好地消化吸收在课堂上学到的理论概念,了解最新软件定义无线电技术的实际设计考虑。"


    关于ADALM2000主动学习模块

    ADALM2000主动学习模块是一款高性价比、USB供电的软件定义仪器。小巧便携且具备实验室传统仪器所具备的功能,使师生们可以随时随地对电路进行测试。通过两路模拟差分输入、两路模拟单端输出、两路电源和16位数字输入或输出,学生们可以在没有传统测试仪器的环境下自由探索高达数十兆赫兹(MHz)的信号和系统。结合ADI公司在计算机上运行的Scopy图形应用软件,用户可以轻松使用最受欢迎的高性能仪器仪表功能,便利性不言而喻。其中包括了以下仪器仪表功能:DC/AC电压表、30MHz示波器、+/- 5V电源、50 MHz频谱分析仪、30 MHz信号发生器、30 MHz任意波形发生器、100MHz逻辑分析仪、60多种不同的协议总线分析仪以及100MHz数字模式发生器。Scopy是一种开源应用程序,支持教师和学生使用的所有主要平台(Windows®、Linux®和OS X®),并且通过插件架构来支持用户开发的仪器,例如网络分析仪。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/ADALM2000


    关于ADALM-PLUTO软件定义无线电主动学习模块

    易用的ADALM-PLUTO软件定义无线电主动学习模块可帮助电气及通信工程专业的学生们熟悉SDR、射频和无线通信的实际工作情形。该主动学习模块具有独立的接收和发射通道,这些通道可以在全双工模式下工作,并以最高61.44 MSPS的速率产生或采集325 MHz至3800 MHz的射频模拟信号。该模块小到足以放入衬衫口袋中,完全自控并采用USB供电。ADALM-PLUTO可通过跨平台(Windows、Linux和OS X)libiio库进行访问,支持学生们学习和探索多种不同的平台(x86和ARM)。ADALM-PLUTO可以作为通信或射频实验室中SDR信号处理及可视化框架(如MATLAB、Simulink或GNU Radio)中的重要工具,供学生们随时随地使用,实现翻转课堂(Flipped Classroom)或远程学习。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/ADALM-PLUTO


    报价与供货
    产品型号 供货 描述
    ADALM2000 现已供货 模拟电路、电子线路基础主动学习模块
    ADALM-PLUTO 现已供货 通信原理及射频SDR主动学习模块
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络