ADI推出业界首款本质安全认证数字隔离产品
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),今日宣布推出业界唯一经过认证的本质安全(IS)数字隔离器,该产品基于IEC 60079-11:2011标准。这些4通道ADuM144x系列数字隔离器采用iCoupler®技术,非常适合危险区域内使用的电气设备设计。与传统的光耦合器相比,ADI公司的IS-IS认证数字隔离器减少了所需的印刷电路板空间,从而简化了设计,由于它不再需要多个二极管和电阻器,因此还可减少器件数量,降低了设计复杂度。与其他保护方法相比,这些IS-IS数字隔离器还提供更高的数据速率,可更高效的运行,并且降低安装成本。此外,这些创新的数字隔离器具有超低功耗,限制了在危险区域中进行隔离所需的电能。ADI公司的ADuM144x四通道数字隔离器件采用小型16引脚QSOP (2.5kV)封装和20引脚SSOP (3.75kV)封装。
- 了解有关ADuM144x系列的更多信息、查看ADuM1440产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/ADuM1440
- 了解有关ADI公司的iCoupler技术的更多信息:http://www.analog.com/icoupler
Honeywell SmartLine的高级首席系统工程师Mark Muldowney表示:"ADI公司了解我们产品的工作环境,并不断吸收集成电路设计领域外的专业知识,例如电气设备在危险区域内安全工作所需的本质安全和电气隔离。"ADI公司的本质安全认证iCoupler®数字隔离器提供了一种安全、经济高效、稳定、易于安装的IS-IS保护方法。"
利用ADI公司的基于成熟iCoupler®技术的ADuM144x低功耗4通道数字隔离器,设计人员可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。这些磁性隔离产品的出货量已经超过18亿隔离通道,它们将高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单片空芯变压器组合在一起,具有安全、可靠、易于使用的优点。ADuM144x数字隔离器的电源电压低至2.25 V,非常适合工业现场仪表等应用。新器件通过了CSA-Sira和IECEx的本质安全认证, 这两个机构均为全球性测试和认证服务提供商。
产品型号 供货 千片订量报价 封装 ADuM1440 现已供货 1.98美元/片
2.48美元/片16引脚QSOP(2.5kV)封装
20引脚SSOP(3.75kV)封装- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao