15dB 增益差分放大器在 100kHz 至 1.4GHz 频率范围内提供高达 +50dBm OIP3 线性度和低噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月10 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器 LTC6432-15,该器件可提供高达 +50.3dBm OIP3 (输出三阶截取) 的线性度、非常高的 +22.7dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点) 和 3.2dB 噪声指数 (在 150MHz)。除了其在高频条件下拥有的出色信噪比之外,它甚至在较低频率下也能保持其动态范围性能。这是因为和基于 GaAs 或 pHEMT FET 的放大器相比,LTC6432-15 先进的 SiGe 工艺双极型设计具有显著降低的 1/f 噪声频率拐角。因此,它的噪声指数在 100kHz 频率下仅上升至 6.6dB,而其他同类放大器的噪声指数则升高到 20dB 以上。LTC6432-15 可有效地为许多处理低频信号的应用扩展有效带宽和动态范围性能。而且,相比 GaAs 和 pHEMT FET 放大器,LTC6432-15 还在整个温度范围、电源范围和器件之间实现了优良的稳定性。
一款超低失真 15dB 增益宽带差分放大器
把出色的动态范围扩展至低频LTC6432-15 的高动态范围和至低频的扩展带宽拓宽了其实用性,并改善了它在众多放大器应用中的性能,包括高采样速率 A/D 转换器驱动器、电缆网络放大器、宽带信号源调理、雷达接收机 IF 放大器、软件定义无线电、VHF / UHF 广播无线电设备和 RF 测试仪器。
LTC6432-15 差分输入和输出在内部进行 100Ω 端接。其输入在 100kHz 至 1.4GHz 频段内匹配,并在整个带宽范围内具有优于 10dB 的回程损耗。另外,输出也在 100kHz 至 1GHz 频段内匹配。该放大器仅需 DC 隔离电容器 (布设在其输入和输出端)、两个用于提供正确偏置的扼流圈、和每个输出一个反馈电容器以将其卓越的增益平坦性扩展至低频。
LTC6432-15 采用单个 5V 电源供电运作。它吸收 166mA 的标称电源电流。该器件规格在 –40°C 至 85°C 的外壳温度范围内工作。LTC6432-15 采用 4mm x 4mm 塑料 QFN 封装,并可提供两种等级:具有所有典型参数性能的 B 级版本之千片批购价为每片 3.69 美元,而经过测试和提供保证之指标的较高性能 A 级版本为每片 6.44 美元。这两种等级的器件均有现货供应。如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6432-15。
性能概要: LTC6432-15
LTC6432-15 工作频率 100kHz 至 1.4GHz 输出 IP3 (150MHz)
A 级
B 级
+50.3dBm
+47dBm输出 P1dB +22.7dBm 差分功率增益 15.9dB 噪声指数 (150MHz) 3.2dB 本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
联络方式
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
Doug Dickinson