采用 15mm x 9mm x 2.42mm BGA 封装的双输出µModule稳压器可配置为 SEPIC (降压-升压) 和负输出模式
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 9 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出、两种配置的 DC/DC µModule® (微型模块) 稳压器 LTM8049,该器件采用 15mm x 9mm x 2.42mm BGA 封装。一种配置是 SEPIC (单端主电感器转换器),在这的输入电压可低于、等于或高于输出电压值,而输出电压可保持稳定。LTM8049 的第二种配置是负输出转换,可把正的输入电压转换为稳定的负输出电压。作为双输出稳压器,LTM8049 的任一输出都可以配置为 SEPIC 和 / 或负输出的组合:
(a) 输出 1:SEPIC,输出 2:负输出
(b) 输出 1 和 2:SEPIC
(c) 输出 1 和 2:负输出双输出、SEPIC 和负输出 µModule 稳压器
完成这些设计所需配合的只是输入和输出电容器以及几个电阻器,总共 7 个组件;相比之下,采用分立式组件来设计一个同类的解决方案则要用上大约30个组件。使用 LTM8049 的解决方案仅占用 250mm² PCB 面积。应用包括电池供电型便携式测试系统、电机驱动器以及仪器设备中运算放大器的电源。
LTM8049 在 2.6V 至 20V 输入范围内运行,两路输出电压的范围均为 ±2.5V 至 ±24V。输出电流在 12VIN 至 5VOUT 时为 1A,通过器件并联运行还可提高输出电流。采用单个外部电阻可设定工作频率在 200kHz 至 2.5MHz 范围。LTM8049 也可通过一个外部时钟同步在同一频率范围。LTM8049 采用 9mm x 15mm x 2.42mm BGA 封装。
LTM8049 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。千片批购价为每片 14.20 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8049。
性能概要: LTM8049
- 两个完整的开关模式电源
- SEPIC 或负输出拓扑
- 输入电压范围:6V 至 20V
- 5V 至 24V 或 –2.5V 至 –24V 输出电压
- 从 12VIN 至 5VOUT 时的输出电流可高达 1A
- 可选的开关频率:200kHz 至5MHz
- 15mm x 9mm x 2.42mm BGA 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
联络方式
-
Doug Dickinson
douglas.dickinson@analog.com
-
Doug Dickinson