Σ-Δ型ADC改善仪器仪表、能源和医疗保健应用中的信号质量监控
2016-06-13 -中国,北京
Analog Devices, Inc. 最近推出24位同步采样Σ-Δ型ADC系列,可用于宽带宽、高密度仪器仪表、能源和医疗保健设备。最新AD7768系列的每一条通道均集成功率可扩展调制器和数字滤波器,可实现仪器仪表应用中交流和直流信号的同步、精确测量——包括调制器数据采集、音频测试和资产状态监控。AD7768系列具有高吞吐速率、快速建立响应时间和同步采样特性,因而可实现更快的测试时间、降低测试成本并支持更高效的仪器仪表设计。AD7768系列的高通道数能为诸如临床生命体征监护设备等医疗保健设备提供极大扩充通道密度并保持低功耗和高输入带宽特性的途径。最新的转换器还具备检测更宽带宽内谐波失真的功能,检测和诊断电网的不平衡,从而改善电源质量监控能力。单个转换器系列产品可以在多个设备平台、性能点和测量范围内使用,其可扩展、易于配置的布局能让系统设计人员节省更多时间与成本。
- 查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/AD7768
与最相似的竞争型产品相比,24位、8通道AD7768和24位、4通道AD7768-4具有6 dB动态范围优势,并可在最宽的可用带宽范围内提供业界最佳的积分非线性(INL)性能,同时失调性能提升10倍、增益误差降低30倍、增益失调性能提升2倍。
报价与供货
产品 输出数据速率 分辨率 通道数 供货 千片订量报价 封装 AD7768 256 kSPS 24-位 8 现已供货 18.95美元/片 64引脚LQFP AD7768-4 256 kSPS 24-位 4 现已供货 10.75美元/片 64引脚LQFP AD7761 256 kSPS 16-Bit 8 现已供货 7.75美元/片 64引脚LQFP - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao