ADF7030-1为物联网和无线应用提供可靠无线连接

2016-06-23 - 中国,北京
  • adf7030-1-cmyk-1860x1860-notitle-print_cn

    Analog Devices, Inc. (ADI) 全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商今日宣布推出一款低功耗、高性能的无线电收发器,适合电池供电应用。新型收发器能够实现更加可靠的无线连接,减少重试次数和数据包丢失,还能延长电池寿命。ADF7030-1采用高度灵敏的接收机,具有出色的抗信号干扰能力,并且提供低功耗模式,在休眠模式下的电流达到行业最低。该收发器采用ADI的高级无线电技术设计而成,是物联网(IoT)设备、智能计量、安全和楼宇自动化、工业控制、无线传感器网络用户的理想之选。



    新型ADF7030-1 sub-GHz集成式无线电收发器支持窄带和宽带通信,在sub-GHz ISM频段内工作,数据速率在0.1 kbps至300 kbps之间,使用2GFSK调制。该无线电收发器还支持无线M-Bus (WMBUS)协议和基于IEEE 802.15.4g的协议。新型收发器提供出色的接收机灵敏度,最大程度地增加链路预算,支持更大范围小区,具有很高的抗干扰能力,还能提高系统可靠性。ADF7030-1收发器提供智能唤醒功能,提供很低的整体功耗,在电池供电的系统中,它能够延长电池寿命,同时保持出色的RF性能。该器件能够进入低功耗休眠模式,在保留存储器数据的情况下,功耗仅为10 nA。

    ADF7030-1无线电收发器非常注重灵活性和易用性,采用片上ARM® Cortex®-M0无线电处理器,用于执行无线电控制和校准,其时序控制可以减少工程设计开发时间。高度可编程的数据包处理程序可以简化主机微处理器上的编程接口和代码开发,从而节省宝贵的时间。ADI公司对该产品设置进行了全面测试,这使工程师能够充满信心地部署网络设置,而无需花费额外时间来优化设置以最大程度提升性能。

    报价与供货
    产品 产品供货 起始单价(千片订量) 说明
    ADF7030-1BCPZN 现已供货 1.99美元/片 6 mm × 6 mm,40引脚,LFCSP
    ADF70301-868EZKIT 7月 599.00美元/件 评估和开发套件
    ADF70301-433EZKIT 7月 599.00美元/件 评估和开发套件
    ADF70301-169EZKIT 7月 599.00美元/件 评估和开发套件
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络