ADI光学传感器改善手势识别应用的可靠性
2016-06-22 -中国,北京
Analog Devices, Inc.(ADI)最近发布了一款用于手势识别的光学传感器,可通过单个传感器测量对象的位置、距离和手势,相比现有解决方案具有更佳的检测精度和可靠性。需采用多个传感器的竞争型解决方案通常精度较低,因为传感器从不同角度"看到"的对象都有所不同,使得信号难以组合。ADUX1020光学传感器使用的单点检测改善了应用的可靠性,同时所需元件数更低,因而为系统开发人员降低了设计复杂性和成本。手势识别是一种新兴的用户界面方式,常用于楼宇和工业控制面板等用户只需通过移动或手势便能与设备交互的应用中。它在难以采用触摸屏界面的场景中尤为重要,比如潮湿的环境中、用户戴着手套的时候,或者很难接触控制面板的情况。
- 查看ADUX1020产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/cn/ADUX1020.html
- 了解ADI公司的光学传感器产品组合:
http://www.analog.com/cn/products/sensors/optical-sensors.html
除了单点检测,ADUX1020光学传感器还具有高环境光抑制能力,可在恶劣的光照条件下提供可靠而精确的操作。这同样使得最终用户的应用体验更为可靠。其它的光学传感器通常难以应对环境光源难题——比如全日照、高频LED和荧光灯——这些情况都有可能中断传感器精确解读手势的能力。
产品报价与供货
产品 样片供货 全面量产 起始单价(千片订量) 封装 ADUX1020BCPZ 现已供货 现已供货 3.49美元 2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP ADUX1020BCP-EVAL-SDP 现已供货 现已供货 119.00美元/片 主评估板 ADUX1020BCPZ-EVALZ-LED 现已供货 现已供货 29.00美元/片 集成高功率LED的外挂板,工作范围更宽 - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao