ADI公司利用RadioVerse技术和设计生态系统简化无线系统设计

新的生态系统包括AD9371集成式宽带RF收发器,可为无线基础设施、航空航天与防务、仪器仪表应用提供简单的多功能解决方案。

2016-05-24 -中国,北京
  • ad9371-radioverse-250x250_cnAnalog Devices, Inc. (简称:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出RadioVerse™技术和设计生态系统,以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。新生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。RadioVerse在电路、架构、系统和软件层面上重新定义了无线电设计,以便简化集成并加快客户产品上市。

    作为RadioVerse技术和设计生态系统发布的一部分,ADI公司推出了AD9371——集成式宽带RF收发器产品系列中的最新成员。它是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,在标准工作条件下实现了300 MHz到6 GHz的宽RF调谐范围、100 MHz信号带宽以及低于5W的功耗。它可以取代或消除多达20个分立无线电器件,且能用作多种应用和标准的通用设计平台,提高研发效率并缩短终端产品的上市时间。宽带RF收发器系列还包括AD9361和AD9364等其他产品。


    ADI公司通信业务部执行副总裁Rick Hess表示:"ADI RadioVerse技术和设计生态系统展现了我们的系统化创新之道,我们的解决方案已超越芯片,支持设计人员让产品更快上市并降低成本。业界领先的RadioVerse无线电技术使我们的客户获得竞争优势,有利于他们以创新方式服务其自己的客户。"

    RadioVerse技术和设计生态系统加快产品上市
    ADI RadioVerse技术和设计生态系统通过提供集成式RF收发器、软件API、设计支持包、完备的文档、ADI EngineerZone®在线技术支持社区及其他资源,来加快客户产品上市。RadioVerse提供集成式宽带RF收发器评估板,其可直接与FPGA开发平台相连,支持客户执行芯片级性能评估,以及利用单个硬件平台快速开发完整无线电原型。还有一个工具套件支持这些评估板,其中包括HDL、Linux驱动、软件API、GUI以及客户快速启动设计所需的设计文件。利用MATLAB和Simulink可以开发AD9371收发器的精确可验证模型,从而支持对该收发器进行高级仿真和分析。最终用户可使用该模型来配置收发器,验证性能,更早地纠正问题,加速完成其RF系统设计。

    RadioVerse设计环境将继续扩充以包括第三方设计公司、COTS提供商和其他合作伙伴,以更好地帮助客户快速向市场部署产品。

    最高带宽集成式RF收发器提供高性能和灵活性
    AD9371集成式宽带RF收发器是无线通信、航空航天与防务电子、电子测试与测量设备等应用的理想之选,这些应用需要宽频率范围的高性能无线电,同时保持业界领先的低功耗水平。AD9371覆盖300 MHz到6 GHz频率范围,支持高达100 MHz的接收机和发射大信号瞬时带宽,高达250 MHz的观测接收机和发射合成带宽,全集成式LO和时钟功能,以及高度先进的片内校准和校正算法。它支持广泛的标准和应用,可减少客户所需的设计变量数目,从而降低器件和开发成本。AD9371的多功能特点、易用性和更低的SWaP,使得设计人员能够在下列各种应用中部署无线电:

    • 楼宇、灯柱和办公室墙壁中的小尺寸、多频段基站
    • 无人航空器中的长程高清视频链路
    • 宽带宽军用卫星通信系统
    • 支持多模式、多频段应用测试的电子测试与测量设备。

    报价与供货
    产品型号 样片供货 产品供货 千片订量报价 封装
    AD9371 现在 2016年7月 245美元/片 12mm x 12mm、196焊球CSP_BGA
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络