新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司与Cambridge Consultants联手开发高性价比监控系统以消解停车症结

2016-05-12 - 中国,北京
  • monitoring-system-parking-cnAnalog Devices, Inc. (简称:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日与Cambridge Consultants共同宣布推出一种高性价比智能监控系统,以帮助减轻驾驶员停车难问题。该创新系统通过监控街面上和停车场的车位占用情况来减少驾驶员停车时间,使停车更轻松,但无需增加昂贵的基础设施。它能从多个方面显著改进停车体验。例如,当驾驶员进入停车场时,可以为其分配一个停车位,这样他们就能直接开到所分配的车位。或者,如果他们计划在某家商场购物,他们可以提前申请一个车位。若将占用传感器数据与车牌识别结合,则还能为驾驶员提供自动支付选项,以及帮助他们找到停放的汽车。


    新的智能系统由ADI公司备受赞誉的Blackfin®低功耗成像平台(BLIP)实现;BLIP是一种低成本、低功耗嵌入式视觉平台,适合各种各样的实时检测应用。利用Cambridge Consultants设计的高度精密算法,BLIP能够实现在可视化模式下探测哪些停车位空闲或已被占用。这显著优于其他昂贵的解决方案,后者要求开挖道路和停车场以便在各停车位下方安装传感器。


    ADI公司工业物联网与检测部门总经理Michael Murray表示:"BLIP平台使得ADI公司能在智能楼宇和城市等新兴物联网领域做出重大贡献,这些领域正在经历从被动检测到实时智能检测的根本性转变。我们很高兴能在这个项目上同Cambridge Consultants合作。该公司拥有世界一流的复杂算法开发能力,这使我们能在算法上支持BLIP的特定应用,创造一种独特的解决方案来缓解世界各地驾驶员都非常头痛的停车难问题。"

    停车调查报告屡屡显示,寻找停车位常常需要20分钟时间,平均每位驾驶员一生中要把数千小时浪费在寻找空停车位上。除了时间浪费的经济成本之外,停车难还加重了空气污染和道路拥堵。

    Cambridge Consultants商业总监Dipak Raval表示:"我们独特的智能系统利用机器视觉来确定每个车位是空闲还是被占用,无需昂贵的基础设施。它非常出色地展示了机器视觉如何能高性价比地监控宽广区域上的占用情况,因为摄像头能够'看到'多个车位。

    我们在算法开发方面的深厚经验使我们能确保该技术有效适应各种照明条件,处理不同大小的汽车、卡车和摩托车。例如,当有行人站在停车位上时,或有购物车留在上面时,它也能做出准确判断,而不会给出误导性结果。"


    Cambridge Consultants致力于开发突破性产品,创造并许可知识产权,以及为全球客户提供关健技术问题方面的业务咨询。50多年来,无论客户是推出最先上市产品,进入新市场,还是通过引进新技术来扩大现有市场,公司都在帮助他们把业务机遇转化为商业成功。Cambridge Consultants拥有一支超过550人的团队,其中包括工程师、科学家、数学家和设计师,并在英国剑桥、美国波士顿和新加坡设有办公室,可为广泛的行业提供解决方案,包括医疗技术、工业和消费产品、数字健康、能源和无线通信。欲了解更多信息,请访问:www.CambridgeConsultants.com

    Cambridge Consultants隶属全球创新与高科技工程咨询领域的翘楚——Altran,其为客户提供一种新的创新之道。集团公司致力于同客户一道或为客户开发未来的产品和服务。Altran与客户携手处理项目价值链的每一个环节——从概念到工业化。集团公司在20多个国家和地区开展业务,拥有将近26,000名员工,2015年总收入为19.45亿欧元。欲了解更多信息,请访问:www.altran.com
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络