新闻

联络 Laura Yan

ADI公司推出大型RF放大器Sys-Parameter模型库

2016-03-18 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日宣布推出一个大型RF放大器Sys-Parameter模型库,其适用于Keysight Technologies, Inc.的Genesys RF仿真与合成软件。 Genesys是一种易于使用的RF和微波仿真软件工具,它能针对整个RF信号链,对误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR)性能等调制RF特性执行交互式预算分析。 由此便可轻松选择和比较适合RF应用的器件。 ADI公司是Sys-Parameter模型的首批采用者之一,通过它可以方便地使用电子数据手册,直接进行仿真,无需手动创建数据文件和公式。



    Keysight Sys-Parameter是RF系统器件特性参数,如放大器P1dB、IP3、增益、噪声系数和VSWR等,其以便利的电子表格格式描述非线性和线性特性,适合于仿真。 ADI Sys-Parameter库包含近百种RF放大器,从增益模块到功率放大器应有尽有,频率范围从DC到86 GHz。 这些器件适合无线通信、测试与测量、雷达等应用。 RF系统设计师可以快速选择现成的器件,一次完成RF信号链的精确设计。 ADI Sys-Parameter模型库已预装于Keysight Genesys 2015.08版中。 该模型库的更新版本将可从以下网址下载:http://www.keysight.comhttp://www.analog.com/cn/index.html

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络