ADI低压差稳压器可实现更干净 、更快速的通信

2016-03-17 -中国,北京
  • ADP175x-and-ADP176x-PR-Image-250x250-72dpi-cnAnalog Devices, Inc.(简称:ADI)今日推出了两个低压差稳压器(LDO)系列,具有超低噪声性能,可消除系统干扰噪声,并改善接收器、发送器和音频质量。 ADP176x和ADP715x LDO的目标应用包括:无线基站、有线通信、工业仪器仪表、高端音频设备和医疗设备。 这些最新的LDO能为噪声敏感型精密模拟和RF应用——尤其是需要更高的数据速率时——提供更干净的供电轨、更快的瞬态响应和更高的电源电压抑制比(PSRR)。


    在很多应用中,更高的数据速率要求更干净的供电轨,以便驱动敏感的半导体器件。 随着速度增加,以及尺寸从65 nm下降至28 nm或更小,这些问题更为突出。 ADP176x和ADP715x LDO支持的噪声敏感型应用数量不断扩大,囊括了RF收发器、压控振荡器、锁相环频率合成器、时钟和高速ADC/DAC。 这些最新的LDO无需使用额外的无源元件(包括额外的外部滤波器和旁路电容),因此还可缩小PCB尺寸并降低成本。

    ADP176x和ADP715x LDO具有出色的噪声和PSRR性能。 ADP176x系列可提供高达3 A的输出电流,工作输出电压范围为0.5 V至1.5 V。 较低的工作电压输出组合满足很多新兴应用的高电流内核电轨要求。 ADP715x系列支持1.2 V至3.3 V输出范围,具有业界领先的1.6 µVrms性能(10 Hz至100 kHz),同时由于具有超低sub-2 µVrms(100 Hz至100 kHz)性能而将LDO输出电流范围从噪声扩展至最高2 A。 这种超低噪声和较高的PSRR性能组合为较高的LDO功率电平设立了全新的标杆。

    报价与供货
    产品 输出电压范围 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
    ADP1761
    ADP1762
    ADP1763
    0.5V 至 1.5V 现在 2016年4月 3.09美元/片
    3.49美元/片
    3.99美元/片
    3x3mm 16引脚LFCSP
    ADP7156
    ADP7157
    ADP7158
    ADP7159
    1.2V 至 3.3V 现在 2016年4月 2.69美元/片
    2.69美元/片
    3.05美元/片
    3.05美元/片
    3x3mm 10引脚LFCSP
    ADP7156
    ADP7157
    ADP7158
    ADP7159
     1.2V 至 3.3V 现在 2016年4月 2.69美元/片
    2.69美元/片
    3.05美元/片
    3.05美元/片
    8引脚SOIC

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络