高精度电源转换平台支持颠覆性逆变器技术以降低太阳能成本
Analog Devices, Inc(简称:ADI)公司全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近针对其电源转换平台新推出一系列创新型混合信号控制处理器ADSP-CM41x。 ADSP-CM41x系列旨在大幅简化系统设计、降低成本并改进太阳能、能源存储和电动汽车配套设施的效率和安全性。 近年来,随着太阳能面板和电池系统成本的大幅度下降,推动了逆变器技术的发展需求,并带动了太阳能效率的新一波改进浪潮。 当颠覆性新型逆变器设计要求缩减尺寸、重量和成本时,需要进一步全面挖掘数字处理技术的潜力。 新型ADSP-CM41x控制传感器是电源转换设计的一大突破,就太阳能和其它新兴能源应用而言,硬件集成达到了前所未有的水平。 ADSP-CM41x控制处理器通过降低对复杂外部电路的需求,缩减了设计时间和成本,改进了安全性和精度,对现代逆变器设计产生了翻天覆地的影响。
- 了解ADI的电源转换平台:http://www.analog.com/ADSP-CM41x.html
- 了解ADI混合信号控制处理器产品组合: http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/cm4xx-mixed-signal-control-processors.html
- 通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/welcome
"可持续能源的成本一直是业界面对的最大挑战,"ADI公司工业自动化、能源和传感器业务副总裁Mark Martin指出, "通过ADSP-CM41x,ADI公司能够跨越电源转换器设计中的各种障碍,帮助我们的客户应对挑战、解决问题。 控制器的独特架构和性能水平是创新型逆变器解决方案的关键因素。"
ADSP-CM41x设计的核心是突破性的"独立双核"安全概念,将安全冗余和功能集成于一个芯片中。 这一前所未有的结构无需当今大多数设备标配的外部监控元件,从而大幅度节省了开发时间和系统成本。 同样重要的是板载集成优化的硬件加速器,不仅为处理器内核减负,还可提高内核处理能力。 此外,器件的板载电弧故障检测功能简化了设计,并采用智能决策来提高安全性,从而改进了设备的可靠性和精度。
基于现有的一流电源转换平台更上一层楼
ADSP-CM41x确立了ARM内核处理和模拟精度的新标准,继近期发布的ADSP-CM40x电源转换系列之后进一步巩固了业界性能领先地位。 ADSP-CM41x产品系列可与其它重要信号链路元件无缝集成,包括AD740x Sigma Delta模数转换器,能够替代尺寸更大、更昂贵的传感器模块,从而降低系统成本,改进隔离电流测量水平。 平台中还包括ADuM413x产品系列隔离式栅极驱动器,采用iCoupler®隔离技术,能够更快速地切换,进一步提高系统效率。
产品报价与供货
产品 供货 千片订量报价 封装 ADSP-CM41x 样片现在提供 10.99美元/片起 210 引脚 BGA
176引脚LQFPADSP-CM40x 现已量产 8.14美元/片起 212 引脚 BGA
120 引脚 LQFP
176引脚LQFP- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan