微控制器系列帮助物联网应用延长电池寿命而不牺牲安全性和可靠性

2016-02-23 -中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (简称: ADI)公司今天宣布推出ADuCM302x系列超低功耗微控制器,该系列旨在帮助物联网应用延长电池寿命、降低运营成本,而不牺牲安全性和可靠性。ADuCM302x系列微控制器在有源模式下功耗低于38uA/MHz,在待机模式下功耗低于750nA,可以延长更换电池或充电的间隔时间,增进最终用户体验,降低维护成本。这种效率上的提升还可以减少所需电池的数量和大小,从而帮助设备制造商降低成本;另外还能实现新的应用,克服电池更换不可行的现实问题。尽管市场上的替代方案往往通过牺牲重要功能来达到效率基准,但ADuCM302x系列却拥有全面的可靠性和安全性功能。作为互联解决方案的大脑,这些微控制器代表着ADI公司的重点发展方向,即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。



    ADuCM3027和ADuCM3029是该系列中率先推出的两款产品,二者的唯一区别在于闪存容量(分别为128K和256k)。它们在性能上完胜其他通用型处理器,据独立工业联盟EEMBC(嵌入式微处理器基准联盟)测试结果,其ULP Bench™认证得分高达245.5分。这款32位ARM® Cortex®-M3处理器在配置上非常简单,可以实现性能与功耗的适当平衡,同时还能提供至关重要的安全性和可靠性功能。通过硬件与软件保护机制的结合加快加密速度,具备读保护能力,可以防止器件内容被未经授权的用户读取。另外,在线写保护功能可以防止他人以未经授权的代码对器件重新编程。待机模式下的电压监测功能以及闪存校正功能有助于提高可靠性,因为这些功能可以避免出现可能导致误操作或系统崩溃的数据受损问题。


    ADuCM302x系列主要特性


    • 单电源供电
    • 最高26-MHz ARM Cortex-M3处理器,带MPU
    • 最多256Kb嵌入式闪存,带ECC
    • 可选4K缓存(以降低有功功率)
    • 64Kb系统SRAM,带奇偶校验
    • 集成电源管理,可选降压转换器(以提升效率)
    • 自动时间戳,可使用Flex RTC实现传感器同步

    产品报价与供货

    产品 闪存选项 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
    ADuCM3027 128K 现在 7月 3美元/片 64引脚LFCSP
    ADuCM3027 128K 现在 7月 3美元/片 54引脚WLCSP
    ADuCM3029 256K 现在 7月 3.5美元/片 64引脚LFCSP
    ADuCM3029 256K 现在 7月 3.5美元/片 54引脚WLCSP

    注意:ADuCM3029 EZ-KIT®评估硬件价格为199美元。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络