新闻

联络 Laura Yan

利用业界速度最快的LVDS信号隔离器,让您自信地改善恶劣工业环境中的性能、可靠性及测量精度

Analog Devices, Inc.最近推出了低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗;此类应用以前需要重新设计接口才能实现LVDS信号隔离。

2016-02-16 - 中国,北京
  • ADN4651Analog Devices, Inc.最近推出了低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗;此类应用以前需要重新设计接口才能实现LVDS信号隔离。 ADN465x系列采用ADI公司备受好评的iCoupler®数字隔离器技术,在单封装中提供经过验证的电流隔离功能,同时具有600 Mbps数据吞吐速率(比竞争型数字隔离器最高快四倍)、70 ps超低抖动和4.5 ns最大传播延迟性能,确保安全性和可靠性。 与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。 这些现成的高性能、LVDS兼容解决方案有助于节省设计资源和时间。



    在工业PLC背板中,越来越多的传感器生成的数据分发至各处理节点以便更好地进行控制,同时依然保持较低干扰,确保系统稳定可靠。 全新的LVDS数字隔离器具有70 ps超低抖动特性,完全兼容TIA/EIA 644 A标准,提供带有浪涌保护的增强绝缘(通过10 kVpk测试),同时可以耐受高达5 kVrms的电压额定值,从而支持通过数米长电缆进行高速率信号传输的高级I/O扩展集成。

    随着服务器群密度增加,为了支持不断增长的功耗需求,必须对电网供电进行实时分析。 具有实时分析能力的智能电能质量分析仪需要高速提供精确的数据。 除了支持高达600 Mbps的数据速率,ADN465x LVDS数字隔离器还支持300 MHz时钟,为LVDS接口的精密转换器提供隔离。 具有200 ps的通道间低压摆率,支持源同步接口。 380 fs的超低加性相位抖动支持实现ADC采样时钟隔离,同时保持较低的孔径抖动,不影响ADC性能和分辨率。


    LVDS数字隔离器主要特性

    • 600 Mbps吞吐速率,4.5 ns传播延迟(最大值),70 ps总抖动
    • LVDS I/O、高速隔离器和LDO,灵活的2.5/3.3V电源,采用SOIC-W单封装
    • 10 kVpk基本和6 kV增强浪涌保护额定值,5 KVrms耐受电压,350 Vrms工作电压
    • 3通道配置,LVDS故障安全选项,灵活的2.5/3.3V电源

     

    报价与供货

    产品 供货 故障安全接收器输入 总通道数 千片订量报价 封装
    ADN4650 现在 双通道 (同方向) 5.50美元/片 20引脚 SOIC-W
    ADN4651 现在 双通道 (每个方向一个) 5.50美元/片 20引脚 SOIC-W
    ADN4652 2016年4月 双通道 (每个方向一个,引脚排列相反) 5.50美元/片 20引脚 SOIC-W
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络