新闻

联络 Joy Zhao

ADI收购Vescent Photonics公司激光波束转向技术

2016-11-18 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI),今天宣布收购美国科罗拉多州戈尔登市Vescent Photonics公司的固态激光波束转向技术。Vescent的非机械激光波束转向技术新颖,可以进一步增强集成激光雷达1系统的性能,克服目前庞大的机械式产品在可靠性、尺寸和成本等方面的诸多重大缺陷。ADI拥有20年的汽车安全技术研发经验,收购波束转向技术一举巩固了其在汽车安全系统技术领域的重要地位,更有利于研发下一代ADAS和自动驾驶应用。

    ADI汽车安全部门总经理Chris Jacobs表示:"从安全气囊和电子稳定控制应用2中的惯性MEMS传感器,到24GHz和77GHz的汽车雷达,过去二十年,ADI的各类解决方案挽救了众多生命。现在,拥有这项创新技术,对于打造更紧凑、稳健的激光雷达系统,以及在全球所有新款车型中配备该项经济实用的安全功能将起到重要作用。"

    目前,ADAS系统必须依靠摄像头、毫米波雷达和激光雷达等一系列传感器技术,才能有效提供前向防撞预警、盲点监测、行人检测和自动驾驶等功能。摄像头广泛用于目标识别,毫米波雷达系统采用射频电磁波测距。激光雷达使用激光波束测距,同时也可以识别对象。扫描式激光雷达系统可检测道路上或附近的目标,并可覆盖毫米波雷达系统和摄像头的盲点区域。

    关于Vescent Photonics

    Vescent Photonics公司为私人企业,创建于2002年,专注开发制造精密激光控制所需的光电产品、可调激光器和电子元件。请访问:http://www.vescent.com
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。



  • 1激光雷达(LIDAR,激光成像、探测与测量)是一种通过激光照射目标来测量目标距离的检测定位方式。

    21991年,ADI推出行业首款单芯片高重力MEMS加速度计样片,采用ADI表面微加工创新技术。1993年,ADI的首批安全气囊系统发货。

    iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络