高精密MEMS IMU在定位和导航应用领域取得突破性系统级进步
2016-10-20 -中国,北京
Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出一款高精度惯性测量单元(IMU),该产品具有业界领先的精度和稳定性,同时也是体积最小、重量最轻、功耗最低的同类解决方案。高性能的ADIS16490 IMU为高精度的导航、指导和定位铺平了道路,覆盖一系列应用,从航空和无人系统到机器控制和精密仪器仪表,由于尺寸或成本障碍,这些应用以前都不可能实现。这款新器件的性能毫不逊色于传统解决方案,重量更轻,体积仅为后者的1/3,整体成本和功耗也低于后者。最终为预算有限的应用带来高精度的稳定性。
- 查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:www.analog.com/cn/ADIS16490
- 请阅读技术文章“采用MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计”:http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/50-05/noise-feedback.html
- 了解ADI公司IMU产品系列的更多信息:http://www.analog.com/cn/products/sensors/inertial-measurement-units.html
ADIS16490 IMU提供:
- 高精度的运动中偏置稳定度:1.8 o/小时和3.6 μg(行业最佳)
- 最低的角度随机游动(0.09 deg/root-hr )和速度随机游动(0.008 m/sec/root-hr)
- 每个器件都在一定温度范围内进行了工厂校准,提供极为精确的温度系数:24 ppm/oC(陀螺仪)和16 ppm/oC(加速度计)
- 在扩展的温度范围内,提供很高的抗振性(0.005 o/sec/g)和抗冲击性(2000 g)
ADIS16490是ADI公司最先进的一款IMU产品,充分利用了ADI公司多年的系统级经验,具有最佳角速率测量性能,采用线性加速MEMS内核,并结合了精密校准、传感器滤波和融合。由于这款产品为工程师提供了高集成度,因而它现在具有最低的陀螺仪角度随机游动和加速度计速度随机游动,帮助消除稳定反馈环路的抖动,并在导航应用中维持很低的位置漂移,实现低噪声、严格对准、抗振性和高带宽(陀螺仪为480 Hz,加速度计为750 Hz)的精心平衡组合,为实施最具挑战性的系统提供最低总误差。
ADI将在2016年底之前供应ADIS16490 IMU的两种新变体的样片。ADIS16495和ADIS16497 IMU将提供更好的动态范围选项,从而帮助系统开发人员提高设计灵活性,扩大应用范围。
产品规格
产品 陀螺仪范围 加速度计范围 陀螺仪噪声 加速度计噪声 工作温度 ADIS16490 100 dps 8g 0.002 °/sec/root-Hz rms 16 µg/root-Hz rms -40 至 105C ADIS16495 高达2000 dps 8g 0.002 °/sec/root-Hz rms 16 µg/root-Hz rms -40 至 105C ADIS16497 高达2000 dps 40g 0.002 °/sec/root-Hz rms 80 µg/root-Hz rms -40 至 105C
报价与供货
产品 样片供货 全面量产 起始单价(千片订量) 封装 ADIS16490 现已供货 11月 1,645美元 44×47×14mm模块 ADIS16495 11月 2017年7月 1,719美元 44×47×14mm模块 ADIS16497 11月 2017年7月 1,719美元 44×47×14mm模块 - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler®是ADI公司的注册商标。
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao