新闻

联络 Joy Zhao

ADI推出具有电源质量分析功能的高集成度三相模拟前端AFE

2016-10-19 - 中国,北京
  • Integrated AFE for power quality monitoring saves significant design time and costAnalog Devices, Inc.(ADI)今日宣布推出一款具有电源质量分析功能的高集成度三相模拟前端(AFE),旨在帮助延长工业设备的正常工作时间和使用寿命,相比定制解决方案而言,可为开发人员节省大量时间和成本。要实现极为精确的高性能电源质量监控,通常需要定制开发,不仅成本昂贵,而且耗费大量时间。ADE9000 AFE是一种现成解决方案,提供嵌入式电源质量算法,并与高性能模数转换器(ADC)集成在单个器件中。这种集成可以简化复杂算法编程、降低成本、减少元件数量,并加快产品面市速度,同时实现高精度,确保电源质量符合EN61000-4-30 S类标准。工厂、医院、商业建筑和其他场所的设备经常由于电源干扰和异常等污染而出现工作中断、过早老化和长期损坏。很多情况下都无法检测出这些电源污染,最终导致价格昂贵的设备损坏。使用ADE9000 AFE,电源质量监控解决方案的设计人员能够测量和分析电源污染,从而防止这些干扰和长期损坏,该产品主要用于三相电源仪表。


    ADE9000 AFE将七个高性能ADC、高端基准电压源、灵活的数字信号处理(DSP)内核以及专有算法集成到单个便于使用的器件中。ADC和基准电压源驱动实现高精度,在一定温度范围内提供低漂移,并在最广泛的动态范围内提供最高精度。预编程的专有电源质量软件提供了实时监控和谐波分析,包括幅度和相位信息。需要时,它能够实现及时且节约成本的纠正措施。对于不需要ADE9000的高级电源质量功能的系统仪表设计人员,ADE9078电能计量AFE可用于三相公共事业电表应用。

    报价与供货
    产品 样片供货 产品供货 起始单价(千片订量) 封装
    ADE9000电源质量监控器 现已供货 2017年1月 6.39美元 40引脚LFCSP封装
    ADE9000评估板


    每件390.00美元
    ADE9078三相电表 现已供货 现已供货 5.85美元 40引脚LFCSP封装
    ADE9078评估板

    每件390.00美元
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络