ADI推出多核SHARC+ARMSOC 改善实时音频和视频应用
Analog Devices, Inc.(简称:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出8款SHARC®处理器,这是其新型高性能、高能效实时处理器系列的一部分,该系列采用两个增强型SHARC+®内核和高级DSP加速器(FFT、FIR、IIR),峰值性能超过每秒24千兆浮点运算。ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列在高温下的功耗不到2瓦特,使新型处理器系列在能效上达到前期SHARC产品的5倍以上,超过最强劲竞争处理器达2倍以上。在散热管理对功耗形成限制,或者无法容忍成本高、可靠性低的风扇的应用中,这一优势可以带来行业领先的数字信号处理性能。应用包括汽车、消费级和专业级音响、多轴电机控制、能源分布系统等。观看该视频,了解更多信息:http://www.analog.com/pr150617/sc58x
- 申请样片,下载ADSP-SC58x和ADSP-2158x数据手册、参考设计和其他技术文档:http://www.analog.com/pr150617/adsp-sc58xvideo
- 订购快速开发EZ-Kit评估板:http://www.analog.com/pr150617/sc58xezkit ·
- 让ADI中文技术论坛(Engineer Zone®)处理器与DSP支持社区的ADI工程师给您答疑解惑:https://ezchina.analog.com/community/audio ·
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
- ·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADSP-SC58x产品补充了SHARC+内核和DSP加速器系列,并新增了一款ARM® Cortex-A5处理器,FPU和Neon® DSP扩展指令集可以应付额外的实时处理任务与管理外设,以便连接音频、工业闭环控制和工业检测应用中的时间关键型数据。这些接口包括千兆以太网接口(支持AVB和IEEE-1588)、高速USB接口、移动存储(包括SD/SDIO)、PCI Express和多种其他连接选项,可以打造出灵活而精简的系统设计。
ADSP-2158x系列(不包括ARM Cortex-A5内核)面向一般需要DSP协处理器的应用,包括两个SHARC+内核和DSP加速器,同时还带有与内核相匹配的一组外设。
在软件知识产权保护日益成为业界一大安全顾虑的背景下,我们同时还推出了ARM®TrustZone®安全功能以及一个板载的加密硬件加速器。对于可靠性至关重要的应用,可通过存储器奇偶校验和纠错硬件提高数据的完整性。
新的ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有集成度高、功耗低的特点,可以大幅降低物料成本和电路板占用面积,降低设计复杂性,缩短当今复杂应用的上市时间。
ADI CrossCore®Embedded Studio提供支持
ADSP-SC58x/2158x受ADI公司屡获奖项的Crosscore® Embedded Studio开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
- 要了解有关CrossCore Embedded Studio及其广泛插件产品系列的更多信息,请访问:http://www.analog.com/pr150617/adswt-cces
此外,ADI和Micrium密切合作,在SHARC+和ARM Cortex-A5内核上推出了µC/OS-II®andµC/OS-III®实时核心,以及运行于ARM Cortex-A5之上的Micrium USB主机、USB设备和文件系统堆栈。
ADI公司还提供了一款面向Cross Core Embedded Studio的Linux插件,使客户得以利用面向嵌入式Linux的通信堆栈和应用包,使其运行在ARM Cortex-A5内核上。
ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器为开发、测试和调试高级应用提供了方便。
定价、评估板及产品样片供货
即日起开始提供产品样片,同时提供全套开发工具。选项包括一个或两个SHARC+内核,带或不带ARM Cortex-A5内核,各种外设配置以及两种19-mm × 19-mm BGA封装选择。这些产品的万片订量报价为17.00美元/片起。ADSP-SC589EZ-KIT-Lite外加ICE-1000仿真器和Cross Core Embedded Studio许可的限时特惠价仅为495美元,敬请留意。
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/pr150617/news
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/pr150617/analogdialogue
-
联络方式
-
Sarah Shieh
sarah.shieh@analog.com
-
Sarah Shieh