ADI推出ADuM4135隔离式IGBT栅极驱动器
2015-05-21 -中国,北京
Analog Devices, Inc. (简称:ADI) ,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADuM4135隔离式IGBT栅极驱动器,其可提高工业电机控制应用的电机能效、可靠性和系统控制性能。 单封装ADuM4135集成ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,通过成熟的电流隔离技术来确保安全性和可靠性,同时实现业界最佳的特性组合——CMTI(共模瞬变抗扰度)为100 kV/µs且传播延迟为50 ns(典型值)。
利用ADuM4135,客户产品将符合IE3和IE4电机效率标准,从而与电机控制和电网逆变器均转向更高频率切换技术的业界趋势保持一致。 安全特性包括集成米勒箝位和去饱和检测。
- 下载数据手册、申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/pr150521/adum4135
- 通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家: https://ez.analog.com/community/interface-isolation
- 查找ADI公司关于隔离式栅极驱动器解决方案的应用笔记和技术文章: http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 www.analog.com了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
系统设计人员可以利用ADuM4135栅极驱动器的低传播延迟和偏斜来缩短低高端切换之间的死区时间,从而将损耗降至最低并改善系统整体性能。 突破性的CMTI性能和低传播延迟还支持新型功率开关技术,包括SiC和GaN,以便在瞬变更大的系统中使用更高的开关频率。 ADuM4135采用16引脚宽体SOIC封装,提供8 mm的爬电距离和电气间隙。
ADuM4135隔离式栅极驱动器主要特性
- 4 A峰值驱动输出能力
- 输出功率器件电阻 < 1欧姆
- 去饱和保护
- 隔离去饱和故障报告
- 故障时软关断
- 带栅极检测输入的米勒箝位输出
- 隔离故障和就绪功能
- 低传播延迟(典型值50ns)/延迟偏斜(典型值15ns)
报价与供货
产品 供货 全面产量 千片订量报价 封装 ADuM4135 现在 2015年6月 2.26美元/片
16引脚宽体SOIC EVAL-ADuM4135EBZ 现在 2015年6月 50.00美元/片 评估板
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler 和 EngineerZone是ADI公司的注册商标。
欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问: http://www.analog.com/pr150521/news
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/pr150521/analogdialogue -
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan