新闻

联络 Laura Yan

Elster煤气表和电表选用ADI智能计量解决方案

2015-02-19 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (简称:ADI)最近宣布Elster选择ADI的ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster所设计的这两款产品属于英国政府赞助的全国能效计划的一部分。 到2020年,"智能计量推广"计划将为英国的全部家庭以及小型商业实体安装超过五千万个智能煤气表和电表。ADI基于ZigBee®的ADF7241智能计量解决方案包括ADF7241收发器和ZigBee网络协议堆栈(由Exegin Technologies Ltd.提供),将为Elster的电表带来无线连接能力。 Elster是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。

    Elster Gas智能电表解决方案负责人Joerg Klatte表示:"Elster选用ADI的ADF7241智能计量解决方案是因为其高性能、设计灵活性和产品未来的适应能力。 ADI灵活而独特的封装产品允许Elster同时使用2.4 GHz和868 MHz频段的ZigBee软件堆栈, 特别是它让Elster的智能煤气表实现最长的电池寿命,同时具有超一流的无线电性能。"


    智能电表可精确测量消耗或产生了多少电能,并与当地电力公司通信,实现电力监控、计费等。 ADI的ADF7241解决方案能为智能煤气表、智能电表和智能水表提供更为精确的客户计费和更为先进的能源质量监控,从而降低公用事业公司的运营成本。


    Exegin总裁Leslie Mulder表示:"ADI公司的无线电技术结合Exegin公司的ZigBee堆栈所组成的智能计量解决方案能在单个PAN中支持多个PHY设备,包括英国双频段无线电解决方案的868 MHz和2.4 GHz。 这非常适合英国的智能电表,该解决方案提供一种不相关的方法,能实现最大限度的灵活性,其堆栈可用作协调器、路由器或终端设备。"


    关于ADI的智能计量解决方案
    ADI智能计量解决方案的核心元件是低功耗、2.4 GHz RF收发器ADF7241。这款集成式低功耗ADF7241 RF收发器以单芯片支持250 kbps IEEE 802.15.4 PHY协议。 接收模式下的功耗为19 mA,发射模式下的功耗为21.5mA,因此它能有效用于电池供电系统,例如无线传感器网络、自动抄表、工业无线控制、无线音频和视频、消费电子及ZigBee应用。 该解决方案搭配Exegin ZigBee PRO堆栈使用,可针对多种应用一次性完成部署,用于多频段。


    关于Elster
    Elster是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。 该公司的产品包括计量、分布式监测与控制、高级智能计量、需求响应、网络与软件解决方案,以及大量相关通信与服务,都是促进客户选择、工作效率以及节能的关键元件。传统和新兴智能市场上的公共事业公司都普遍采用该公司的产品和解决方案。


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 欲浏览ADI新闻,请访问:www.analog.com/library/analogDialogue/


  • 联络方式
与我们保持联络