ADI改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能

Analog Devices, Inc.(简称:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 24 位数据采集片上系统(SoC)产品系列,用于改进智能电网系统内管理电能传输和分配的防护、监控和电能质量测量设备的性能。

2015-10-29 -中国,北京
  • AD777xAnalog Devices, Inc.(简称:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 24 位数据采集片上系统(SoC)产品系列,用于改进智能电网系统内管理电能传输和分配的防护、监控和电能质量测量设备的性能。AD7770实现了性能更高、尺寸更小的保护继电器,而AD7771可帮助电能质量测量设备进行电网早期故障的检测。产品系列中的第三代SoC产品AD7779可确保断路器装置快速上电。AD777x系列的三款产品实现了业界最佳的动态范围和数据输出综合性能,具有八个同步采样通道,可在三相电源应用中测量电流和电压传感器的输出。每个SoC通道在8 kSPS时可达到112-dB的动态范围,从而强化了防护功能以及在单一ADC通道中的测量功能。AD777x产品系列还集成了采样速率转换器,简化电能质量设备的设计难题,使其更容易满足IEC61000-4-30 A级标准。



    AD777x系列内置可编程增益放大器(PGA),用于调整各种传感器输出,使系统设计人员能够使用通用平台满足各种应用需求,这些应用可能具有不同的精度要求和输入传感器类型,包括电流互感器,电压互感器和电阻串等。此外,AD777x系列还通过减少外部元件(如信号调理放大器和锁相环(PLL))降低系统总成本。完整的AD777x系列还包含采样速率转换器,对采样速率进行微调,确保在50-Hz (-15%)至60-Hz (+15%)范围内的线路频率一致性,变化范围保持在0.01 Hz以内。这是IEC61000-4-30 A级电能质量标准的要求。


    新产品还具有多种片上诊断功能,帮助简化设计过程,使终端设备通过安全完整性等级(SIL)认证。还有一个额外的低分辨率SAR ADC通道,利用独立的电源操作,为系统和芯片诊断提供数据,提高数据完整性并增强系统的综合可靠性。AD7771的高动态范围和高采样速率能够减少快速傅里叶变换(FFT)本底噪声, 从而增强对异常频率杂散的检测,发出电故障信号,并通过电能质量测量设备实现早期警告检测和预防性维护措施。


    报价与供货

    产品 输入偏置电流 输出数据速率 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
    AD7770 ±4 nA 32 kSPS 现在 2016年5月 6.97美元/片 64引脚LFCSP
    AD7771 ±4 nA 128 kSPS 现在 2016年5月 7.94美元/片 64引脚LFCSP
    AD7779 ±2 nA 16 kSPS 现在 2016年1月 5.90美元/片 64引脚LFCSP
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络