ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645

±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。

2014-09-05 -中国,北京
  • 中国,北京 (2014年09月05日) - ADI公司近日推出-款能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。

    ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADXRS645可确保钻柱正常作业,从而使石油和天然气工业的钻探设备运营商延长设备寿命,减少成本高昂的停机时间。

    ADXRS645是ADI公司面向钻探应用而设计的精密高温器件组合的最新产品,该系列器件包括ADXL206 ±5g精密MEMS加速度计、AD8229超低噪声仪表放大器、ADR225 2.5 V带隙基准电压源和提供轨到轨输出的AD8634双通道放大器,这些器件均可在175摄氏度以及更高温度条件下工作。

    • 下载ADXRS645数据手册,查看产品页面并申请样片:

    井下钻探工业已经开始采用大量传感器,以更好地了解钻柱在地下的运动情况,从而优化作业,防止钻柱损坏,提高生产力。其他采用磁力计之类的旋转测量方法容易受到钻柱振动的影响,无法精确捕捉快速变化的旋转速度,而且其读数也可能受到钻井中使用的含铁材料或金属套管的影响。

    有关ADXRS645 MEMS陀螺仪的更多信息

    ADXRS645采用5 V低压单电源供电,是能在最高175摄氏度高温环境至少运行1000小时的一款MEMS陀螺仪。它采用独特的陶瓷垂直贴装封装,可稳固地装在PCB板上,无需使用正交安装式子卡。



  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/zh/pr0904/news

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/pr0904/analogdialoguea

  • 联络方式
与我们保持联络