新闻

联络 Laura Yan

ADI公司推出雷达系统直接变频接收机开发平台

2014-12-09 - 中国,北京
  • AD-FMCOMMS6-EBZ-PR Analog Devices, Inc. (简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成式直接变频接收机开发平台AD-FMCOMMS6-EBZ,用于要求小尺寸、低重量、低功耗 (SWaP)的雷达系统。 新型AD-FMCOMMS6-EBZ平台是一款400 MHz至4.4 GHz接收机(已安装滤波器情况下为1350 MHz至1650 MHz),支持关键的L和S波段雷达。 该平台的尺寸符合VITA57要求,确保能够无缝连接FMC(FPGA夹层卡)平台。 AD-FMCOMMS6-EBZ适合要求高集成度、高性能、小尺寸的防务、通信和仪器仪表雷达系统, 包括早期预警侦测、天气监测和空中交通管制系统。

    • 了解更多信息及订购AD-FMCOMMS6-EBZ
    • 查看用户指南并下载设计文件
    • 通过ADI在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和专家

    AD-FMCOMMS6-EBZ接收机平台集成双通道16位模数转换器AD9652、高动态范围RF/IF双通道差分放大器ADL5566和正交解调器ADL5380,所有这些器件都是现成的商用(COTS)器件。 AD-FMCOMMS6-EBZ配有完整的设计支持包,包括原理图、布局文件、噪声分析工作表、FPGA HDL(硬件描述语言)代码和软件驱动。


    关于AD-FMCOMMS6-EBZ接收机开发平台
    AD-FMCOMMS6-EBZ利用I/Q解调器实现直接变频或零中频架构,其中只需进行一种频率转换,而超外差接收机则必须执行多种频率转换。 单一频率转换降低了接收机复杂度和所需的转换级数,进而可提高性能并降低功耗,因而十分有利。 该架构还增加了放大级来维持模数转换器的满量程输入,避免了镜像抑制问题和不需要的混频。 此外,镜像抑制是I/Q调制方案固有的功能,因而无需昂贵的抗混叠滤波器。 板上本振和转换器时钟共用同一参考信号,防止拖尾。

    AD-FMCOMMS6-EBZ接收机开发平台集成完整的直接接收信号链路径,带宽为220 MHz,通带平坦度为+/- 1.0 dB。 ADL5380解调器的RF输入范围为400 MHz至6 GHz,由5 V单电源供电。 4.5 GHz双通道差分放大器ADL5566针对中频和直流应用而优化,提供16 dB的增益。 双通道16位310 MSPS模数转换器AD9652实现了业界最低的噪声和最高的速度,支持识别更远范围内的目标。 在145 MHz中频下测得的SNR和SFDR分别为64 dB和78 dBc。 其它板上功能包括电源管理和时钟分配/扇出。


    报价与供货

    产品型号 供货
    单价
    封装
    AD-FMCOMMS6-EBZ
    现在 650美元/片 FMC




  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问 http://www.analog.com/subscribe

  • 联络方式
与我们保持联络