ADI推出AD9528 JESD204B时钟和SYSREF发生器

2014-12-02 -中国,北京
  • AD9528-pr AD9528提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,还配有片内集成两级锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。 片内VCO的调谐范围为3.6 GHz至4.0 GHz,搭载的输入接收器和振荡器可同时提供单端和差分工作模式。

    • 下载AD9528数据手册、申请样片和订购评估板。
    • 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家。
    • 查找ADI公司关于无线和通信解决方案的应用笔记和技术文章
    • 了解ADI宽带RF信号处理网站。
    • 访问ADIJESD204B 接口设计资源页面。

    AD9528提供与JESD204B兼容的子类1 SYSREF和确定性延迟时钟信号,并且支持多种SYSREF信号发生选项。 最基本的是一个简单的缓冲功能,其中,由用户提供的SYSREF信号被扇出至SYSREF输出引脚。 如果为其提供外部SYSREF源,AD9528还能将SYSREF输出同步到内部产生的时钟输出,这是实现精确确定性延迟的必要条件。 AD9528也能在内部生成SYSREF源。 AD9528既支持连续信号SYSREF发生,也支持"n次"脉冲生成。对于向其提供时钟的数据转换器,连续信号可能导致转换器输出频谱中出现无用杂散,在这种系统中,N次生成至关重要。


    当连接到恢复的系统参考时钟和VCXO时,AD9528产生1 MHz至400 MHz范围的12路低噪声输出,以及两路高速输出(最高1.25 GHz)。 一路时钟输出相对于另一路时钟输出的频率和相位可通过分频器相位选择功能改变,该功能用作无抖动的时序粗调,其调整增量相当于VCO输出信号的半个周期。 每个SYSREF信号都有额外的相位偏移能力,这样,在每个目标器件处,输入最佳到达时间就变非常简单。

    产品 样片供货 全面产量 千片订量报价 封装

    AD9528BCPZ

    现在 现在
    8.25美元/片 72引脚LFCSP
    AD9528/PCBZ评估板 现在 现在 190.00美元/片 不适用

    运用ADI的AD9528双通道、14位、1.0 GSPS JESD204B ADC,可以把AD9528用在宽带RF数据采集应用设计中。


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问http://www.analog.com/subscribe

  • 联络方式
与我们保持联络