ADI精密运算放大器树立业界稳定性标准

2014-11-10 -中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (简称ADI) 公司最近推出业界首款性能最稳定的运算放大器ADA4177-2,ADA4177PR偏离供电轨32 V的信号提供输入保护以及为1 GHz以上的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。双通道、精密、低噪声、低输入运算放大器ADA4177-2能满足系统设计人员对于传感器接口放大器的设计应用要求,不仅精度、线性度特性,还有针对任务关键型过程控制、防务、航空航天、电机控制应用和多通道数据采集仪器仪表的抗环境干扰性能。

    ADA4177-2通常用于放大器输入暴露在过压和/或EMI,以及需要在信号链中改进精度或保护性能的设计中。ADA4177-2集成输入过压保护(OVP)和EMI滤波器,保护信号完整性的同时还能保持系统精度和线性度性能。观看该视频,了解更多信息:http://analog.com/ADA4177video.

    • 下载ADA4177-2数据手册、申请样片和订购评估板
    • 如需获得有关稳定的运算放大器和集成式过压保护的更多信息,请阅读以下这篇技术文章.
    • 通过ADI在线技术支持社区EngineerZone™ 联系工程师和专家
    • 查找有关过程控制和工业自动化应用的更多资源和其他特色产品


    问题已解决:OVP和EMI功能集成

    在典型设计中,无保护功能的运算放大器用于信号链前端并暴露在充能电压和电磁事件中;针对这种情况,工程师经常使用外部箝位和滤波技术。这些外部元器件的有效性十分有限,并且常常牺牲了系统随温度和共模电压变化的精度与准确性等性能。

    在信号链前端使用ADA4177-2可滤除运算放大器输入端的EMI,或者将过压事件的涌入电流限制在一个安全水平,从而最大程度降低这些事件的影响。这样可以减少对外部保护和滤波元件的需求、改善系统准确性和精度、降低BOM成本和电路板尺寸,同时加快产品上市时间。此外,ADA4177-2运算放大器的轨到轨输出为需要额外动态范围的设计人员带来了更多价值。

    ADA4177-2在1 kHz时具有3.5 MHz带宽和8 nV/√Hz电压噪声;在±15 Vdc标称电源电压、25°C工作条件下,额定功耗仅为500 µA。该器件额定工作温度范围为-40°C至+125°C。

    ADA4177-2双通道精密运算放大器主要特性:
    • 低失调电压:60 µV(最大值,25°C)
    • 低失调电压漂移:0.7 µV/°C(最大值)
    • 低输入偏置电流:1.0 nA(最大值,25℃)
    • 双电压电源供电:
      o 额定值为±5 V至±15 V
      o 工作电压范围为±2.5 V至±18 V


    供货、报价与配套产品

    产品
    全面产量 千片订量报价 封装
    ADA4177-2
    现已供货
    1.53美元/片
    SOIC-8和MSOP-8

    ADA4177-2精密运算放大器非常适合在稳定环境下的信号链中工作,并与ADI的开关和多路复用器ADG5412FADG5409或者SAR ADC(比如AD7980和AD7988)搭配使用。对于规格要求类似ADA4177-2双电源精密运算放大器但输入不需要提供OVP和EMI保护的应用而言,可考虑使用ADA4077-2。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲浏览ADI新闻

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问 http://www.analog.com/subscribe

  • 联络方式
与我们保持联络