汽车电子总线技术实现出色的数字音频质量

AD2410收发器采用全新的汽车音频总线(A2B)技术,可提供50 Mbps带宽,同时降低音频系统成本、重量和设计复杂度。

2014-10-21 -中国,北京
  • pressreleasesAD2410_PRAnalog Devices, Inc. (简称ADI),公司,日前推出了数字音频总线技术产品AD2410,可通过单根非屏蔽双绞线电缆分配音频和控制数据,以及时钟信号和电力。 AD2410收发器是该系列产品中首款采用ADI汽车音频总线 (A2B)新技术的器件。该技术可大大减少现有电缆线束的重量,从而提高车辆的燃油效率,同时实现高保真音频。 与现有的数字总线架构不同,AD2410收发器无需使用昂贵的集成大容量存储器的微控制器。

    • 了解有关AD2410收发器和A2B技术的更多信息
    • 观看视频

    "作为ADI A2B技术的早期实施者,松下汽车发现该技术可大大降低新一代信息娱乐系统的布线复杂度和相关成本以及重量。这是松下OEM客户的重点关注领域。 我们认为,A2B将非常适合麦克风阵列和有源噪声消除之类松下居领先地位的专长应用领域。我们预期它将成为新一代信息娱乐系统不可或缺的组成部分。"

    有关AD2410 A2B收发器的更多信息

    AD2410是一款成本较低的音频收发器,可提供50 Mbps的数据带宽,并支持最多32个分立式上游和下游音频通道。 通过以菊花链的形式将多个AD2410从机连接至一个主机,还支持所有标准的音频采样速率。 与现有的数字总线架构不同,AD2410的系统延迟完全由从机节点决定,因此,特别适用于有源噪声消除、车内通信、麦克风波束形成等应用。 除了能够降低布线复杂度,AD2410还可向所有从机节点提供虚假电源,这样便无需使用本地电源,从而降低音频系统eBOM成本。 AD2410符合所有相关的汽车电子ESD、EMI和EMC要求。 其工作温度范围为-40℃至+105℃扩展汽车应用温度范围,并通过了AEC-Q100认证。 AD2410还具有各种诊断功能,可识别系统相关的故障。 AD2410完全可利用ADI的SigmaStudioTM图形开发工具进行配置,从而最大程度地减少开发时间,并可加快产品上市。


    报价与供货

    产品 样本供货 产品供货 千片订量报价 封装
     AD2410(主机)  现在 12月 4.95美元/片 32引脚LFCSP
    EVAL2410WBZ(从机,虚拟电源供电)  现在 12月
    795.00美元/片  
    EVAL2410WBZ(从机,虚拟电源供电)  现在 12月 495.00美元/片  
    EVAL2410WGZ(从机,本地电源供电)  现在 12月 495.00美元/片  
    First OEM deployments of the AD2410 transceiver are expected in 2016.
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • SigmaStudio 是ADI公司的商标。

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe


  • 联络方式
与我们保持联络