ADI推出首款集成式模拟控制器

双器件集成式模拟控制器专门针对电池化成与分级系统而设计,适合混合动力与电动汽车、储能和工业工具中的中高能量电池。

2014-10-28 -中国,北京
  • Battery_Testing_PRAnalog Devices, Inc. (简称ADI) 最近推出了一款集成式模拟控制器, 由两种组件协同工作,不仅具有能源循环能力,而且性能与成本远远优于目前的充电电池化成与分级系统解决方案。AD8450/1精密模拟前端与控制器以及ADP1972降压/升压PWM控制器能为充电和放电周期带来能效优势,两者均通过PWM控制器提供电流,并将其引导回电网或对其他电池充电。

    除了独有的双器件架构,该解决方案还采用了模拟控制环路,相比现有数字解决方案具有巨大优势。这些优势包括:更快地控制高达1.5 MHz的关键信号路径、超过90%的效率,以及整个温度范围内的更高精度。该解决方案专门针对电池化成与分级系统而设计,适合混合动力与电动汽车、储能和工业工具中的中高能量电池。


    该系统解决方案的其他优势有:可在多个通道间共享成本更低的高精度DAC和ADC。这样可以降低总系统成本,减少周围功率元件的尺寸,同时将开关频率提高到300 kHz。在通道间加入相移同步可减少输入滤波。此外,该解决方案还可最大程度地减少复杂编码的需求,使系统校准时间减半。同步和非同步架构均可用。为客户提供设计工具和全部参考设计,最大程度地降低开发成本,缩短周期。


    报价与供货

    产品 样片与
    量产供货
    工作
    温度范围
    千片订量报价
    封装
    AD8450
    现在 -40° C 至 +85° C
    6.95美元/片
    80引脚LQFP
    AD8451
    现在
    -40° C 至 +85° C
    5.40美元/片
    80引脚LQFP
    ADP1972
    现在
    -40°C 至 +125°C
    3.50美元/片
    16引脚TSSOP

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe


  • 联络方式
与我们保持联络