ADI推出GSPS性能标准的数据转换器

突破性的性能、带宽、集成功能促进实现直接RF采样应用

2014-05-13 -中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (简称: ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,日前宣布推出双通道、1.25 V、14位、1GSPS ADC AD9680 ,它具有同类产品中的最佳噪声和动态范围性能,支持通讯、仪器仪表和军事/航空航天领域的直接RF采样应用。其154 dBFs/Hz的噪声密度为业内最低。ADI公司的宽带RF数据采集技术 具有突破性的性能、带宽、集成功能,能够在拥堵的RF环境中,以史无前例的带宽更好地提取信号。AD9680可与主要制造厂商的FPGA实现互操作,并支持已知的优良配置。AD9680以及最近发布的12位、2 GSPS AD9625 ADC,进一步证明ADI公司在提供领先产品推动实现直接RF采样方面的创新能力。

    AD9680 ADC具有以往产品中没有的动态范围性能,可以将直流信号转换为2 GHz输入数字信号,从而使系统设计人员拥有更多的自由度,来权衡考量信号带宽、噪声和线性度。实施直接RF采样架构则可消除模拟下变频级及其相关噪声和成本,并且更多的前端配置和调谐可以全部在数字域完成。利用AD9680,设计人员不仅可以提高信号灵敏度和带宽数据速率,同时能够使用先进的可再配置数据采集或无线电平台。该ADC还提供相应的评估板设计环境和参考设计,可以加快系统原型开发及电路板级设计和布局


    关于AD9680 GSPS ADC:最高动态范围/最佳噪声性能

    AD9680设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样,并具有额定带宽范围内的业界最佳动态范围和噪声性能。该转换器进行1 GHz输入转换时,可实现80 dBc无杂散动态范围(SFDR)性能和61.5 dBFS信噪比(SNR),同时每通道总功耗为1.65 W。集成功能包括数字信号处理模块和可配置的JESD204B接口,允许设计人员创建先进的可再配置无线电平台,以满足多系统的带宽和成本要求。更高速度等级已列入开发日程中。

    AD9680主要特性


    • 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的RF信号采样
    • 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施
    • 四个集成宽带抽取滤波器及数控振荡器(NCO)模块支持多频段、多标准接收器
    • 参考设计平台简化了原型开发

    加速原型开发和设计的评估板环境

    每个GSPS ADC都提供相应的评估板、FPGA夹层卡(FMC)、软件、工具、SPI控制器和参考设计支持。ADI公司的VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。借助此高速ADC SPI控制器工具,用户可以对具有SPI功能的ADC的高级特性进行控制。另外还提供业内首款支持12.5 Gbps JESD204B通道速率的数据采集板。

    报价与供货

    产品 供货
    速度等级 千片订量报价
    封裝
    AD9680BCPZ-1000 现在
    1 GSPS
    584.38美元/片
    64引脚LFCSP封装9mm x 9mm
    AD9680EBZ Evaluation Boards
    现在
    1000
    750美元/片
    不适用
    ADS7-V1EBZ Data Capture Board
    现在
    不适用
    2700美元/片
    不适用

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • 根据市场研究公司Databeans, Inc.的市场研究报告"2012年模拟市场",ADI公司在全球数据转换器市场中处于领先地位,占据48.5%的市场份额,超过排名其后的8家竞争对手的市场份额之和。 EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/subscribe


  • 联络方式
与我们保持联络