ADI公司再推两款SDR平台解决方案
ADI共有四款SDR平台解决方案,可简化快速SDR系统原型制作和开发流程
2014-02-26 -中国,北京Analog Devices, Inc. (简称: ADI)今天宣布推出两款软件定义无线电 (SDR)平台解决方案和生态系统。这使其产品组合扩大到四款平台解决方案,这些解决方案可以简化快速SDR系统原型制作和开发流程,适用于防务电子、RF仪器仪表、通信基础设施和开源SDR开发项目等众多应用。
AD-FMCOMMS4-EBZ是一款收发器FMC模块,也是ADI公司不断丰富的单通道SDR解决方案组合中的最新成员。它集成AD9364RF收发器IC ,采用经济型1 x 1 SDR快速原型制作FMC模型。AD-FMCOMMS3-EBZ同为一款收发器FMC模块,针对70 MHz至6 GHz宽带调谐应用,如手持无线电和白频段无线电。以AD9361 RF收发器为基础,采用2 X 2SDR快速原型制作模块, 结合了以前推出的双通道产品组合AD-FMCCOMMS2-EBZ FMC模块。
这款新的ADI FMC模块包括所有必要HDL(硬件描述语言)代码和设备驱动器,使设计师可以在工作台上快速搭建SDR平台,并使其运转起来,从而缩短系统开发时间、降低开发风险。有关ADI SDR解决方案(包括RF捷变收发器IC、FMC快速原型制作平台和多种分立式元件)的更多信息,请访问SDR革命.
- 要进一步了解并订购SDR原型制作FMC板和RF收发器,请访问:
- AD-FMCOMMS3-EBZ 双通道快速原型制作FMC
- AD-FMCOMMS4-EBZ单通道快速原型制作FMC
- AD9364 RF 收发器 IC
- AD9361 RF 收发器 IC
- 通过在线技术支持社区 EngineerZone™,联系工程师和SDR专家
在今天推出新产品以后,ADI SDR平台解决方案组合现包括:
单通道SDR快速原型制作FMC模块
- AD-FMCOMMS4-EBZ — 这款经济型1 x 1 SDR快速原型制作模块搭载了AD9364捷变RF收发器IC,支持软件配置,可在2400 -2500 MHz区域实现最高RF性能,或者在70 MHz - 6 GHz范围实现宽范围调谐。
- AD-FMCOMMS1-EBZ — 该模块由分立式高速ADI RFIC元件构成,作为一款硬件平台,适用于400 MHz至4 GHz频率范围的各类学术研究、工业和防务RF应用。
双通道SDR快速原型制作FMC模块
- AD-FMCOMMS2-EBZ — 该模块可在2400 - 2500 MHz范围内实现最高RF性能,搭载AD9361捷变RF收发器IC,采用2 x 2 SDR快速原型制作板,是寻求最佳系统性能的RF工程师的理想之选。Avnet提供 AES-ZSDR2-ADI-G,一款完整的SDR套件,由AD-FMCOMMS2-EBZ和ZedBoard ™构成。.
- AD-FMCOMMS3-EBZ — 这款2 x 2模块支持的调谐范围为70 MHz至6 GHz,采用AD9361捷变RF收发器IC,是寻求统一开发平台和多种调谐功能的无线通信SDR系统架构师的理想选择。Avnet提供 AES-ZSDR3-ADI-G,一款完整的SDR套件,由OMMS3-EBZ和Xilinx ZC706构成。
报价与供货
产品型号
产品供货 单价
封装
AD-FMCOMMS3-EBZ
现已供货
750美元/片
FMC
AD-FMCOMMS4-EBZ
现已供货
399美元/片
FMC
- 要进一步了解并订购SDR原型制作FMC板和RF收发器,请访问:
- 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan