ADI公司发布两款14位数模转换器
8/16通道模数转换器突破工业、医疗和通信设计中的空间限制
2014-01-14 -中国,北京Analog Devices, Inc. (简称: ADI)最近发布了两款14位模数转换器AD9249和AD9681,能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道、65 MSPS AD9249和8通道、125 MSPS AD9681模数转换器能够满足设计人员对于高性能、低功耗多通道数据采集应用的要求,而小封装尺寸对于这类应用的整体设计而言非常重要。
AD9249以单封装集成16路模数转换器通道,65 MSPS时每通道功耗为58 mW,减少高通道数设计中的散热问题。125 MSPS时,8通道AD9681的每通道功耗为110 mW。两款转换器均采用紧凑的10 mm x 10 mm封装,具有片上采样保持电路,能获得高于90 dBc的无杂散动态范围以及74 dBFS或更佳的信噪比。
- 申请样片、下载数据手册和其他技术文档: http://www.analog.com/AD9249
http://www.analog.com/AD9681 - 订购AD9681评估板: http://www.analog.com/en/evaluation/EVAL-AD9681/eb.html
- 订购AD9249评估板: http://www.analog.com/en/evaluation/EVAL-AD9249/eb.html
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家: http://ez.analog.com/community/data_converters
- 更多有关产品信息,请访问: http://www.analog.com/en/data-converters/high-speed-converters/topic.html
除低功耗和小尺寸外,AD9249和AD9681模数转换器还能轻松兼容工作频率分别高达500 MHz和455 MHz的数据时钟输出(DCO±1、DCO±2),同时支持双数据速率工作。这些器件要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
报价与供货
产品 样片供货/全面量产 通道数 功耗(每通道) 千片订量报价 封装 AD9249 现在 16 58 mW (65 MSPS) 113.86美元/片 10 mm x 10 mm 144引脚CSP-BGA AD9681 现在 8 110 mW (125 MSPS) 197.20美元/片 10 mm x 10 mm 144引脚CSP-BGA AD9249-65EBZ 评估版 现在 16 58 mW (65 MSPS) 395美元/片 10 mm x 10 mm 144引脚CSP-BGA AD9681-125EBZ 评估板 现在 8 110 mW (125 MSPS) 395美元/片 10 mm x 10 mm 144引脚CSP-BGA - 申请样片、下载数据手册和其他技术文档: http://www.analog.com/AD9249
- 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/library/analogDialogue
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan