ADI推出业界最低功耗数字隔离器
ADuM144x系列iCoupler®数字隔离器的功耗比光耦合器降低了1,000倍,不仅提高了能效,还拥有业界最小的封装。
2013-11-13 -中国,北京Analog Devices (简称: ADI) 最近推出业界功耗最低的数字隔离器ADuM144x系列。 ADuM144x基于ADI专有iCoupler 数字隔离技术,可由低至1 μW的功率供电,其功率水平比光耦合器和数字隔离器竞争产品降低了1,000多倍。 因此,ADuM144x系列非常适合用于工业和仪器仪表系统,例如4-20 mA电流环路、远程传感器,以及需要高能效或依赖电池等受限制电源的绿色系统。 欲了解ADuM144x低功耗数字隔离器的更多信息,请观看视频: http://analog.com/ADuM144xvideo.
- 订购 ADuM144x 样片、下载数据手册和其他技术文档。
- 欲让中文技术论坛 EngineerZone™上的工程师为您解答数字隔离器相关的问题。
- 产品目录上的授权代理商 Digi-Key Corp 和 Mouser Electronics 均有芯片和评估板库存现货。
ADuM144x是四通道数据隔离器,提供三种不同的通道配置,其一分钟的安全隔离额定值为2.5 kV rms。 ADuM144x的工作电压范围为2.25 V至3.6 V,不仅进一步降低了功率限制,而且提供了市场上最低的工作电压。 电压为2.5 V时静态电源电流小于每通道5 μA,速率为2 Mbps时电源电流小于每通道380 μA。 省电模式可将电流电平降低至每通道0.1 μA,使得整个隔离器的总功率仅为1 μW,堪称业界最佳。 除能够明显降低功耗这一优势外,ADuM144x还采用16引脚QSOP封装,是业界最小的四通道数字隔离器,其隔离额定值达2.5 kV rms。
ADI公司隔离和接口产品线经理David Krakauer表示:"我们的iCoupler 数字隔离器产品系列包含市场上性能最高、最可靠的隔离器,ADuM144x正是该系列的自然延伸。随着业界对能效越来越注重,我们意识到,我们的核心iCoupler技术是市场上唯一能够实现如此低功率水平的隔离技术。因此我们与客户密切合作,不仅定义了该突破性产品系列,而且还强化了满足客户系统需求的能力。"
ADuM144x系列所采用的iCoupler芯片级变压器技术与ADI全系列安全隔离产品相同,并且还用于过去十年间交付的十亿多个隔离通道。 采用16引脚QSOP封装的ADuM144x已经量产,现提供具有不同封装和通道数的版本,具有更高隔离额定值的产品也即将推出。
报价与供货
产品 供货 报价 (千片订量) 封装 ADuM144xARQZ 现在供货
1.98美元/片 4 mm x 5 mm, 16引脚 QSOP ADuM144xARSZ 2014年1月 2.48美元/片 7.2 mm x 5.3 mm, 20引脚 SSOP 评估板 现在供货
49.00美元/片 - 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
iCoupler® 是ADI公司的注册商标。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan