ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960

2013-09-04 -中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (简称: ADI)最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960PulSAR 模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。

    不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能(99dB SNR),即使在满吞吐量下也是如此。这款新型转换器还具有相对于其满量程输入而言的同类最佳本底噪声(22.4 nV/√Hz),再结合较小的封装尺寸,能够帮助设计师解决高通道密度系统中常见的空间、散热、功耗和其他关键设计难题。

    ADI最近还推出了16位PulSAR模数转换器AD7961,可在5-MSPS的吞吐量下实现优异的信噪比(95.5 dB)和INL(+/- 0.2 LSB INL)。


    针对数据采集系统的AD7960和AD7691 PulSAR模数转换器


    AD7961和AD7960 PulSAR模数转换器为仪表仪器和医疗保健领域的16位和18位数据采集应用提供了一种引脚兼容型升级/降级路径。这些产品内置一个灵活的低噪声LVDS(低压差分信号)接口,其片外数据传输速度高达300 MHz。

    相关评估工具(如参考电路、开发套件和FPGA夹层卡)包括全部HDL代码和设备驱动器,可与FPGA轻松集成,并能在简化的设计环境中加快开发速度。

    报价与供货


    产品 样片供货/
    全面产量
    分辨率 SNR(典型值) 温度范围 千片订量报价 封装
    AD7960 现在 18位 99 dB -40°C 至 85°C 31.00美元/片 5 mm x 5 mm
    32引脚 LFCSP
    AD7961 现在 16位 95.5 dB -40°C 至 85°C 21.00美元/片 5 mm x 5 mm
    32引脚 LFCSP

    AD7960可以与 ADA4897 低功耗、轨到轨输出放大器、 AD8031轨到轨I/O放大器 和 ADR4540 或者 ADR4550 基准电压源配合使用,以提供一个完整的低功耗、高精度信号链。


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话)。 


    PulSAR是ADI公司的注册商标。
  • 联络方式
与我们保持联络