我们是将现实世界物理信号转化为洞察,从而推动客户行业变革的领导者。

DMCA政策

ADI公司DMCA政策

ADI公司制定了本《数字千年版权法》(“DMCA”)政策(简称“ADI公司DMCA政策”),以回应涉嫌侵犯版权的通知。

ADI公司非常重视版权问题,我们的目标是使ADI公司DMCA政策尽可能透明。如果我们收到有关版权侵权的投诉,根据我们的“投诉政策”,我们可能会禁止访问违反适用版权法的内容,并且/或在存在重复侵权者的情况下,终止用户对ADI公司相关网站/平台的访问。

如果您对DMCA或ADI公司DMCA政策有疑问,请查看我们下方的版权常见问题(“FAQ”)

您可以根据我们的投诉政策,在这里提交投诉。提交投诉

免责声明:根据本ADI公司DMCA政策,ADI公司不充当任何读者或用户的律师或顾问,此处提供的信息仅供参考之用。任何遭遇版权侵权的人都应考虑找律师咨询。本网站不是也不应被视为法律意见。

重复侵权者政策

根据我们的ADI公司DMCA政策和投诉政策,如果ADI公司网站和平台的用户被确定多次侵犯了第三方或ADI公司的版权或其他知识产权(构成“重复侵权者”条件),ADI公司可以执行其“重复侵权者政策”。根据ADI公司的重复侵权者政策,在有证据表明存在重复侵权者的情况下,ADI公司应自行决定:(a)禁用重复侵权者的账户,以及(b)终止重复侵权者的账户。

常见问题

什么是DMCA?

答:《数字千年版权法》(简称“DMCA”)于1998年出台,其部分目的是为了平衡公众、互联网运营商和版权所有者的利益。版权拥有人在保护版权免受侵犯方面有利益关联;互联网网站运营商在开展业务、遵守适用法律和鼓励社区和谐方面有利益关联;普通公众在查看、消费和分享运营商托管的各种网站内容方面也有利益关联。

版权侵权索赔可导致巨额的法定损害赔偿。因此,在DMCA出台之前,如果个人用户或公众在运营商的网站上发布内容,互联网网站运营商是要承担巨大风险的。DMCA化解了这一风险,并制定了一套影响互联网网站运营商责任的版权责任条款,只要运营商制定DMCA政策并遵守这些政策即可,包括DMCA通知和删除规则。

什么是DMCA通知?

答:如果版权拥有人(可能是代表某个实体的个人,也可能是直接代表个人)有理由相信ADI公司网站上有侵犯版权的材料,则该版权拥有人应向ADI公司提交通知。通知规定受我们的“投诉政策”制约,涵盖了版权拥有人要求从我们的网站上删除内容的下架通知程序。

如何提交“通知”?

答:如果您认为ADI公司托管的内容有侵犯版权问题且应被删除,请查看我们的投诉政策 。不过,需要注意的是,ADI公司将以管理员身份向涉嫌侵权的用户传达您在投诉中表达的关切。当事人(声称拥有版权的人和涉嫌侵权者)应评估投诉中提出的索赔,任何人在提交投诉时应谨慎行事,一旦发出的通知中包含伪证将遭受处罚。可在此提交投诉:提交投诉

此外,ADI公司要求有意提交投诉的任何一方在采取行动之前进行适当的尽职调查。其中(至少)应包括:确认提交方拥有相关版权;确认ADI公司网站/平台上的内容确实侵权;确认ADI公司网站/平台上的内容未经授权(贵公司的授权代表是否已授权使用该内容?);考虑相关内容是否属于版权法所允许的“合理使用”;考虑是否有办法直接与涉嫌侵权者接触以删除内容。

提交过程是如何进行的,内容何时会被禁用和/或删除?

答:如上所述,ADI公司遵循我们的投诉政策。投诉提交后,如果其中包含了符合我们投诉政策的足够详细信息,我们将通知发布/上传涉嫌侵权内容的用户。在通知中,我们将:a)要求用户作出修改(大约2个工作日内),或者b)如果投诉表明发布/上传的全部内容存在侵权行为,则删除发布/上传内容。如果收到(a)项通知的用户未在2个工作日内告知我们其修改意愿,我们将删除相关内容。我们将通知投诉提交人我们已采取的措施。然后,投诉提交人须告知ADI公司,该投诉是否必须继续保留(投诉保持不变);是否需要修改(提交新的投诉);或者是否可以结案。如果ADI公司在作出响应通知后一(1)周内未收到投诉提交人的回复,则ADI公司将认为投诉提交人的沉默表示投诉可以结案。

如何处理重复侵权者?

答:一旦重复侵权者被认定,ADI公司绝不姑息。请参阅我们的重复侵权者政策