Circuits from the Lab
关于Circuits from the Lab/实验室电路

ADI工程师通过这些 实验室电路 与您分享实验室工作成果,您可以将这些产品迅速和放心地组合起来。

  • 这些电路为许多通用应用提供解决方案。
  • 每款电路包含详细的设计文档,常见电路变化,以及更多信息。
  • 电路功能和性能已经过硬件验证。

欲了解更多信息,请访问我们的实验室电路信息和免责声明页面。

从这里开始 Help
为了缩短资料库中的文档清单列表,请勾选与您所需的电路和应用最匹配的复选框。欲查看结果,请按“更新结果”按钮。 可通过“检索”框对搜索结果进一步筛选。要取消筛选准则,可不勾选此复选框或点击搜索标准窗口上的“X”<关闭符号>。
   使用类别过滤

电路类型

  • ADC电路/驱动器
  • 时钟
  • DAC电路
  • 调制器
  • 多通道
  • 乘法
  • 滤波
    • 接口
      • 电源
        • RF/RF驱动器
          • 开关
            • 基准电压源

搜索到0项匹配结果。

Click Update Results to Display the Results.

选择过滤条件,并点击更新搜索结果按钮以显示详情。

优化目标

  • 高性能
  • 高精度
  • 高分辨率
  • 高速度
  • 隔离
  • 低噪声与低失真
  • 温度稳定性

搜索到0项匹配结果。

Click Update Results to Display the Results.

选择过滤条件,并点击更新搜索结果按钮以显示详情。

应用

  • 音/视频
  • 汽车
  • 通信
  • 通用
  • 工业与仪器仪表
  • 仪器仪表
  • 电能计量
  • 运动控制
  • 过程控制
  • 安全与监控
  • 医疗
    • 光学

搜索到0项匹配结果。

Click Update Results to Display the Results.

选择过滤条件,并点击更新搜索结果按钮以显示详情。


支持

您对实验室电路有何反馈意见或疑问?或者,您希望与经验丰富的ADI应用工程师讨论您的最新设计吗?
请发送Email至: linear.apps@analog.com
或致电:

  • 中国技术支持:
    4006-100-006
  • 北美技术支持:
    (800) 262-5643 or (781) 937-1742
  • 欧洲技术支持:
    +353 (61) 495969
  • 其它地区:
    (+1) 781-937-1742
Arrow 搜索
当前选择的过滤条件:
电路类型: 本类别无过滤条件
优化目标: 本类别无过滤条件
应用: 本类别无过滤条件
关键字 没有输入搜索条件
搜索到117项匹配结果。

Click Update Results to Display the Results.   

选择类别过滤或输入搜索条件,并点击更新搜索结果按钮以显示详情。   

搜索/选择结果
Loading results. Please wait.
Powering the AD9272 Octal Ultrasound ADC/LNA/VGA/AAF with the ADP5020 Switching Regulator PMU for Increased Efficiency (CN0135)

Circuit Function and Benefits

This circuit utilizes the ADP5020 power management unit to provide the individual power supply rails required for the AD9272 octal LNA/VGA/AAF/ADC and crosspoint switch.

Read more 阅读更多..

电路类型:  电源
优化目标:  高速度
本电路中采用的产品:
AD9272, ADP5020
Powering the AD9268 Dual Channel, 16-bit, 125 MSPS Analog-to-Digital Converter with the ADP2114 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator for Increased Efficiency (CN0137)

Circuit Function and Benefits

This circuit utilizes the ADP2114 dual channel synchronous step-down dc-to-dc regulator to provide the individual power supply rails required for the AD9268 dual channel, 16-bit, 125 MSPS, 1.8 V, dual ADC. The ADP2114 is shown to power the AD9268 at 85% efficiency, which is 35% higher efficiency than using a traditional linear regulator solution.

Read more 阅读更多..

电路类型:  电源
应用:  通信; 工业与仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD9268, ADP2114
Logarithmic Audio Volume Control with Glitch Reduction Using the AD5292 Digital Potentiometer (CN0120)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a logarithmic audio volume control with glitch reduction using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+™ family, in conjunction with the dual AD8676 and single AD8541 op amps, ADCMP371 comparators, and 7408 AND gates.

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
应用:  音/视频
本电路中采用的产品:
AD5292, AD8541, AD8676, ADCMP371
Precision Pulse Oximeter LED Current Sinks Using the ADA4505-2 Op Amp, the ADR1581 Shunt Reference, and the ADG1636 Switches (CN0125)

Circuit Function and Benefits

Current sources or current sinks are key circuits used broadly in medical, industrial, communication, and other types of equipment for sensor excitation. A good example is the current sources (sinks) needed to drive the internal IR (infrared) and R (red) LEDs in a pulse oximetry sensor.

Read more 阅读更多..

电路类型:  电源
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 医疗; 光学
本电路中采用的产品:
ADA4505-2, ADG1636, ADR1581
Precision Weigh Scale Design Using the AD7191 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0118)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7191. The AD7191 is a pin programmable, low noise, low drift, 24-bit Σ-Δ converter that includes a PGA and uses an internal clock. Therefore, the device simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on chip. The device has four output data rates and four gain settings that are selected using dedicated pins. This simplifies the interface to the ADC.

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD7191, ADP3303
16 Channels of Programmable Output Span Using the AD5360 16-Bit Voltage Output DAC (CN0131)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a multichannel DAC configuration with different output spans on groups of channels. It utilizes the AD5360 to provide 16 DAC channels with 16 bits of resolution. The AD5360 is configured to have eight channels with an output span of ±10 V and eight channels with an output span of ±5 V.

Read more 阅读更多..

应用:  仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD5360, ADR421, ADR431, ADR435
High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp (CN0122)

Circuit Function and Benefits

A traditional method for building an instrumentation amplifier is to use three op amps and seven resistors as shown in Figure 1. This approach requires four precision matched resistors for a good common-mode rejection ratio (CMRR). Errors in matching will produce errors at the final output. An imbalance of one or two picofarads on certain nodes will drastically degrade the high frequency CMRR, a fact often overlooked.

This circuit uses a monolithic difference amplifier with laser trimmed thin film resistors for the output amplifier, thereby providing good dc and ac accuracy with fewer components than the traditional approach.

Read more 阅读更多..

电路类型:  接口
优化目标:  高速度; 低噪声与低失真
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD8271, AD8274, AD8599, ADA4627-1
Integrated Device Power Supply (DPS) for ATE with Output Voltage Range 0 V to 25 V (CN0130)

Circuit Function and Benefits

In the past, DPS (device power supply) solutions were designed from discrete amplifiers, switches, DACs, resistors, etc. New silicon processes and shrinking silicon now allow highly integrated solutions, but it’s rarely possible to put everything onto one single piece of silicon. Even with its high level of integration, the AD5560 DPS requires a few well chosen external components to provide a complete system solution. The goal of this circuit note is to describe in more detail what is required and why it was selected and to provide a more complete device power supply solution.

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度
应用:  工业与仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD5560, AD7685, ADR435
Synchronizing Multiple AD9910 1 GSPS Direct Digital Synthesizers (CN0121)

Circuit Function and Benefits

Synchronization of multiple DDS devices allows precise digital tuning control of the phase and amplitude across multiple frequency carriers. This type of control is useful in radar applications and quadrature (I/Q) upconversion for side-band suppression.

The circuit in Figure 1 demonstrates how to synchronize four AD9910 1 GSPS, DDS chips using the AD9520 clock generator and the ADCLK846 clock fanout buffer. The result is precise phase alignment between the clock and output signals of four AD9910 devices.

Read more 阅读更多..

电路类型:  时钟; DAC电路; 滤波; 开关
优化目标:  高精度; 高分辨率; 高速度
应用:  通信; 医疗
本电路中采用的产品:
AD9910, ADCLK846
Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter (CN0129)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a method to extend the capacitive input range of the AD7745/AD7746. How to use the on-chip CapDAC sufficiently in order to minimize the range extension factor and, therefore, optimize the circuit to achieve the best possible performance is also explained. The AD7745 has one capacitance input channel, while the AD7746 has two channels. Each channel can be configured as single-ended or differential.

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高分辨率
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7745, AD7746, AD8515
Weigh Scale Design Using the AD7781 20-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0108)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7781. The AD7781 is a pin programmable, low power, low drift 20-bit Σ-Δ converter that includes a PGA and uses an internal clock. Therefore, the device simplifies the weigh scale design since most of the system building blocks are included on the chip. The device consumes only 330 μA typically and is, therefore, suitable for any low power or battery application. The AD7781 also has a power-down mode that allows the user to switch off the power to the bridge sensor and power down the AD7781 when not converting, thus increasing the battery life.

Read more 阅读更多..

优化目标:  高分辨率; 低噪声与低失真
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD7781, ADP3303
Weigh Scale Design Using the AD7780 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0107)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7780. The AD7780 is a pin programmable, low power, low drift 24-bit Σ-Δ ADC that includes a PGA and uses an internal clock. Therefore, the device simplifies the weigh scale design since most of the system building blocks are included on the chip. The device consumes only 330 μA typically and is, therefore, suitable for any low power or battery application. The AD7780 also has a power-down mode that allows the user to switch off the power to the bridge sensor and power down the AD7780 when not converting, thus increasing the battery life.

Read more 阅读更多..

优化目标:  高分辨率; 低噪声与低失真
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD7780, ADP3303
Precision Weigh Scale Design Using the AD7192 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0119)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system that uses the AD7192. The AD7192 is an ultralow noise, low drift, 24-bit Σ-Δ converter that includes a PGA. Therefore, the device simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on chip. Since the part operates with an output data rate from 4.7 Hz to 4.8 kHz and maintains good performance over the complete output data rate range, this allows the part to be used in weigh scale systems that operate at low speeds along with higher speed weigh scale systems, such as hopper scales.

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度
应用:  仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD7192, ADP3303
Using the ADL5562 Differential Amplifier to Drive Wide Bandwidth ADCs for High IF AC-Coupled Applications (CN0110)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides high performance, high frequency sampling using the ADL5562, a high performance, differential, low noise, ultralow distortion, high output linearity, pin-strappable gain amplifier, and high speed ADCs. The ADL5562 is optimized for driving high frequency IF sampling ADCs. When coupled with a high speed ADC like the AD9445, AD9246, or AD6655, it provides exceptional SFDR performance beyond 100 MSPS at its maximum gain.

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 滤波; 接口; RF/RF驱动器
优化目标:  低噪声与低失真
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9445, ADL5562
High Speed, Precision, Differential AC-Coupled Drive Circuit for 16-Bit, 6 MSPS AD7625 PulSAR ADC (CN0080)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a method to drive an ac-coupled differential input signal to the AD7625, 16-bit, 6 MSPS PulSAR® differential ADC. This circuit has been designed to ensure maximum performance of the AD7625 by providing adequate settling time and low distortion. It uses a buffered VCM output voltage from the AD7625 to set each amplifier's common-mode level.

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 电源; 基准电压源
优化目标:  高精度; 高分辨率; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗
本电路中采用的产品:
AD7625, AD8031, ADA4899-1, ADP3334, ADR434
Programmable Bidirectional Current Source Using the AD5292 Digital Potentiometer and the ADA4091-4 Op Amp (CN0117)

Circuit Function and Benefits

The circuit in Figure 1 provides a programmable bidirectional Howland current source using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the quad ADA4091-4 op amp and the ADR512 voltage reference.This circuit offers 10-bit resolution over an output current range of ±18.4 mA. The AD5292 is programmable over an SPI-compatible serial interface.

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  低噪声与低失真
应用:  通信; 仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD5291, AD5292, AD5293, ADA4091-2, ADR512
Programmable High Voltage Source with Boosted Output Current Using the AD5292 Digital Potentiometer, OP184 Op Amp, and MOSFETs (CN0115)

Circuit Function and Benefits

The circuit shown in Figure 1 provides a low cost, program-mable, high voltage source with boosted output current using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the OP184 operational amplifier. The BSS138 PMOS transistor and Si2307CDS NMOS transistor provide current drive capability up to 2.5 A.

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
应用:  通信; 工业与仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5292, OP184
Automated Calibration Technique That Reduces the AD5360 16-Channel, 16-Bit DAC Offset Voltage to Less Than 1 mV (CN0123)

Circuit Function and Benefits

The circuit described in this document and shown in Figure 1 provides a method of calibrating that removes an unknown offset error. When using high precision, high resolution DACs in industrial process control and instrumentation applications, low offset is often a critical specification. The circuit uses built-in features of the AD5360 in conjunction with an external comparator and an operational amplifier to determine if the DAC output voltages are above or below a ground reference signal. With the amount of offset known, the user can adjust the codes sent to the DAC to null out the offset.

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路; 多通道
优化目标:  高精度; 高分辨率
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5360, AD790, AD8597, ADR435
30 V Low Cost DAC Using the AD5292 Digital Potentiometer (CN0111)

Circuit Function and Benefits

This circuit shown in Figure 1 provides a low cost, high voltage unipolar DAC using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the dual ADA4091-2 op amp and ADR512 voltage reference. This circuit offers 10-bit resolution over an output voltage range of 0 V to 30 V and is capable of delivering up to ±20 mA output current. The AD5292 is programmable over an SPI-compatible serial interface.

Read more 阅读更多..

应用:  过程控制
本电路中采用的产品:
AD5291, AD5292, AD5293, ADA4091-2, ADA4091-4, ADR5044, ADR512
Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (CN0102)

Circuit Function and Benefits

This circuit is a weigh scale system, which uses the AD7190, an ultralow noise, low drift, 24-bit Σ-Δ ADC with internal PGA. The AD7190 simplifies the weigh scale design because most of the system building blocks are included on the chip.

The AD7190 maintains good performance over the complete output data rate range, from 4.7 Hz to 4.8 kHz, which allows it to be used in weigh scale systems that operate at low speeds along with higher speed weigh scale systems, such as hopper scales.

Read more 阅读更多..

电路类型:  接口
优化目标:  高性能; 高分辨率; 低噪声与低失真
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD7190, ADP3303
High Voltage, High Precision Current Sensing with Output Level Shifting Using the AD8210 Current Sense Amplifier and the AD8274 Difference Amplifier (CN0116)

Circuit Function and Benefits

Current monitoring is a critical function in a variety of applications such as power management, solenoid control, and motor control. Accurate current sensing and diagnostic protection from shorts to GND are achieved by monitoring current on the high side of the load.

Read more 阅读更多..

电路类型:  接口
优化目标:  高精度; 高分辨率
应用:  汽车; 通信; 运动控制; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD780, AD8210, AD8274
Low Cost, High Voltage, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the AD8221 In-Amp (CN0114)

Circuit Function and Benefits

The circuit shown in Figure 1 provides a low cost, high voltage, programmable gain instrumentation amplifier using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, and the AD8221 instrumentation amplifier.

Read more 阅读更多..

优化目标:  低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗; 电能计量; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5291, AD5292, AD5293, AD8220, AD8221, AD8227
Variable Gain Inverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp (CN0113)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a low cost, high voltage, variable gain inverting amplifier using the AD5292 digital potentiometer, a member of the digiPOT+ family, in conjunction with the OP184 operational amplifier.

Read more 阅读更多..

优化目标:  低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5291, AD5292, AD5293, OP184
Variable Gain Noninverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp (CN0112)

Circuit Function and Benefits

This circuit provides a low cost, high voltage, variable gain noninverting amplifier using the AD5292 digital potentiometer, a member of the DigiPOT+ family, in conjunction with the OP184 operational amplifier.

The circuit offers 1024 different gains, controllable through an SPI-compatible serial digital interface. The ±1% resistor tolerance performance of the AD5292 provides low gain error over the full resistor range, as shown in Figure 2.

The circuit supports rail-to-rail inputs and outputs for both single-supply operation at +30 V and dual-supply operation at ±15 V, and is capable of delivering up to ±6.5 mA output current.

In addition, the AD5292 has an internal 20-times programmable memory that allows a customized gain setting at power-up.

The circuit provides accuracy, low noise, and low THD and is well suited for signal instrumentation conditioning.

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5291, AD5292, AD5293, OP184
利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换 (CN0079)

电路功能与优势

本电路利用电压输出DACAD5542 、基准电压源ADR421BRZ以及用作基准电压缓冲的自稳零运算放大器AD8628 ,可实现精密数据转换。AD8628基准电压缓冲可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体。无需外部电容,而且与大多数斩波稳定放大器相关的数字开关噪声大大降低,因此这种放大器是基准电压缓冲的最佳选择。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度; 高分辨率; 低噪声与低失真; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5541, AD5542, AD8628, ADR421
利用精密模拟微控制器ADuC7061和外部RTD构建基于USB的温度监控器 (CN0075)

电路功能与优势

本电路显示如何在精密RTD温度监控应用中使用精密模拟微控制器 ADuC7061。ADuC7061集成双通道24位Σ-Δ ADC、双通道可编程电流源、14位DAC、1.2 V内部基准电压源、ARM7内核、32 kB闪存、4 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口等。它与一个100 Ω RTD相连。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 滤波; 接口; 电源
优化目标:  高精度; 高分辨率; 低噪声与低失真; 温度稳定性
应用:  楼宇控制; 仪器仪表; 电能计量; 过程控制
本电路中采用的产品:
ADUC7060, ADUC7061
利用AD5422提供16位电压输出和4 mA至20 mA输出简化解决方案 (CN0077)

电路功能与优势

本电路利用单通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压、4 mA至20 mA电流源DACAD5422,提供单极性/双极性电压和4 mA至20 mA输出。它只需用产品AD5422,所需外部元件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,以及用于开漏故障输出的上拉电阻。当电流输出端丧失兼容电压或AD5422温度过高时,开漏故障输出会予以警示。这款解决方案具有很高的集成度,可节省成本和电路板空间。本电路非常适合工业控制应用中的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度; 高分辨率
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5422
采用PMU AD5522及16位ADC AD7685的ATE应用参数测量单元和支持器件 (CN0104)

电路功能与优势

本电路由一个四通道参数测量单元(PMU)和支持器件组成,可用于最少四个受测器件(DUT)通道。PMU通道通常由数个DUT通道共用。虽然AD5522高度集成并能提供四通道的完整PMU解决方案,但仍然至少需要一个外部基准电压源和一个ADC才能构成ATE信号链。该基准电压源和ADC通常可由多个PMU封装共用。为进一步提高灵活性,可以增加外部开关,通过扩展AD5522可驱动的DUT电容范围来扩充PMU的能力。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 开关; 基准电压源
优化目标:  高精度
本电路中采用的产品:
AD5522, AD7685, ADG1209, ADG412, ADR435
利用500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858和时钟分配IC AD9515实现用于高性能ADC的低抖动采样时钟发生器 (CN0109)

电路功能与优势

本电路采用一个具有sub-Hz调谐分辨率的直接数字频率合成器(DDS),作为高性能ADC的低抖动采样时钟源。AD9515 时钟分配IC向ADC提供PECL逻辑电平。不过,利用AD9515的内部分频器特性,DDS也可在AD9515前端以较高频率工作,有效提高输入压摆率。AD9515输入方波电路中较高的压摆率有助于降低时钟路径中的宽带抖动。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 时钟
优化目标:  高精度; 高分辨率; 低噪声与低失真
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD6645, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515, AD9858, AD9910, AD9911, AD9912, AD9913, AD9954, AD9958, AD9959
利用AD5420提供16位、4 mA至20 mA输出简化解决方案 (CN0098)

电路功能与优势

本电路利用单通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA电流源DACAD5420,提供4 mA至20 mA输出。它只需用产品AD5420,所需外部元件只有电源引脚和参考输入上的去耦电容,以及用于开漏故障输出的上拉电阻。当输出端丧失兼容电压或AD5420温度过高时,开漏故障输出会予以警示。这种解决方案具有很高的集成度,可节省成本和电路板空间。本电路非常适合工业控制应用中的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度; 高分辨率
应用:  仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD5420
利用AD5722R DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出 (CN0091)

电路功能与优势

本电路采用双通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5722R,可提供单极性和双极性数据转换。该12位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

优化目标:  温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5722R
利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源 (CN0099)

电路功能与优势

电流源广泛用于工业、通信和其它设备中的传感器激励和设备间通信等领域。例如,过程控制设备中广泛采用的4 mA至20 mA环路。

Read more 阅读更多..

电路类型:  接口
优化目标:  温度稳定性
应用:  楼宇控制; 通信; 仪器仪表; 电能计量; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD8276, AD8603
利用AD5412提供12位电压和4 mA至20 mA输出简化解决方案 (CN0097)

电路功能与优势

本电路利用单通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压、4 mA至20 mA电流源DACAD5412,提供单极性/双极性电压和4 mA至20 mA输出。它只需用产品AD5412,所需外部元件只有电源引脚和参考输入上的去耦电容,以及用于开漏故障输出的上拉电阻。当电流输出端丧失兼容电压或AD5412温度过高时,开漏故障输出会予以警示。这款解决方案具有很高的集成度,可节省成本和电路板空间。本电路非常适合工业控制应用中的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。

Read more 阅读更多..

应用:  仪器仪表
本电路中采用的产品:
AD5412
在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器 (CN0101)

电路功能与优势

本电路由一个数模视频转换器与一个低成本、低功耗、全集成式重构视频滤波器配合组成。虽然ADV7393 等许多视频编码器(视频DAC)可以直接驱动视频负载,但在视频编码器的输出端使用视频驱动器往往非常有利,可以节省功耗,实现线路驱动,并提供更好的电路保护。该视频驱动器通常配置为有源滤波器,也称为重构滤波器或抗镜像滤波器。重构滤波器的作用有两方面:阻隔数字化处理过程中引入视频信号的较高频率部分(高于奈奎斯特频率),此外还提供增益,以驱动与视频显示器相连的75 Ω外部电缆。对于交流耦合输出应用,ADA4430-1集成了信号振幅增益(SAG)校正网络。后部端接电缆的150 Ω负载电阻与输出耦合电容构成一个高通滤波器,利用SAG校正可为该高通滤波器提供低频补偿。SAG校正可以降低传统的大交流耦合电容(330 μF)要求,而用较小的47 μF和22 μF电容取而代之。

Read more 阅读更多..

电路类型:  滤波
优化目标:  高分辨率; 高速度
应用:  音/视频; 汽车
本电路中采用的产品:
ADA4430-1, ADV7390, ADV7391, ADV7392, ADV7393
利用正交调制器ADL5386和12位DAC AD5621实现对I/Q调制器输出功率的精密控制 (CN0070)

电路功能与优势

本电路提供I/Q调制数据的上变频以及RF/IF载波电平的自动功率控制。输出功率由一个12位DAC设置,可在最高30 dB的线性dB范围内精确设置。在−40°C至+85°C范围内,通常温度稳定性达到±0.2 dB。图1显示输出频率为350 MHz时的工作电路图;不过,本电路将在50 MHz至2.2 GHz频率范围内工作。

Read more 阅读更多..

电路类型:  RF/RF驱动器
优化目标:  高性能; 高精度; 高速度; 温度稳定性
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD5621, ADL5386
高频AD8331 VGA与10位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC AD9215的接口 (CN0096)

电路功能与优势

在将具有宽动态范围的模拟信号转换为数字格式,而ADC分辨率不足以捕捉全部有用信息时,可变增益放大器(VGA)可以发挥重要作用。例如,具有2 V峰峰值输入范围的10位转换器的LSB大小为2 ÷ 1024,即稍低于2 mV。VGA放大幅度小于最低分辨率的输入信号,并衰减大信号,以免ADC饱和。信号强度在数微伏至数伏范围内的超声接收机,以及几乎所有接收机都会用到的中频(IF)放大器,就是这类应用的例子。对于直流或低频模拟信号,分辨率最高达24位的Σ-Δ型ADC经济实惠、款式多样,但采样频率通常限制在数百kHz。现有的先进ADC的分辨率会随着采样频率的提高而降低,这使得利用标准ADC对高频、低振幅信号进行精确数字化处理极其困难。可变增益放大器可以方便地解决这一问题,图1所示为VGA驱动ADC的典型应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高速度
应用:  通信; 工业与仪器仪表; 医疗
本电路中采用的产品:
AD8331, AD9214, AD9215, AD9411
利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和12位ADC AD7453等单电源器件测量−48 V高端电流 (CN0100)

电路功能与优势

−48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。用于网络中央交换局时,它可以在−48 V至−60 V之间变化。测量该电压下的电流时,通常需要采用双电源(例如±15 V)供电的器件。一般而言,只有直接与−48 V供电轨接口的前端调理放大器使用双电源,系统其余部分则采用单电源供电。不过,去掉负电源可以简化电路、降低成本。本电路使用AD629AD8603 ,仅采用正电源供电,但也能测量−48 V至−60 V时的电流。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 接口; 电源
优化目标:  高精度; 低噪声与低失真
应用:  通信; 运动控制
本电路中采用的产品:
AD629, AD7453, AD780, AD8603
利用AD5732 DAC提供软件可配置的14位、双通道、单极性/双极性电压输出 (CN0093)

电路功能与优势

本电路采用双通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5732BREZ及2.5 V精密基准电压源REF192ESZ,可提供单极性和双极性数据转换。该14位DAC电路所需的其它外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 温度稳定性
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5732, REF192
利用AD5752 DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出 (CN0092)

电路功能与优势

本电路采用双通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5752BREZ及2.5 V精密基准电压源REF192ESZ,可提供单极性和双极性数据转换。该16位DAC电路所需的其它外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 温度稳定性
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5752, REF192
利用AD5722 DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出 (CN0094)

电路功能与优势

本电路采用双通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5722BREZ及2.5 V精密基准电压源REF192ESZ,可提供单极性和双极性数据转换。该12位DAC电路所需的其它外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  温度稳定性
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5722, REF192
利用AD5752R DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出 (CN0089)

电路功能与优势

本电路采用双通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5752R,可提供单极性和双极性数据转换。该16位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 温度稳定性
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5752R
利用AD5732R DAC提供软件可配置的14位、双通道、单极性/双极性电压输出 (CN0090)

电路功能与优势

本电路采用双通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5732R,可提供单极性和双极性数据转换。该14位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 温度稳定性
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5732R
利用AD5734R DAC提供软件可配置的14位、四通道、单极性/双极性电压输出 (CN0084)

电路功能与优势

本电路采用四通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5734R,可提供单极性和双极性数据转换。该14位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5732R
电容数字转换器(CDC) AD7150用于近程传感应用 (CN0095)

电路功能与优势

本文所述电路为利用电容数字转换器(CDC) AD7150的近程传感应用开发提供了一个基础。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; 接口
优化目标:  高分辨率
应用:  汽车; 仪器仪表; 过程控制; 安全与监控
本电路中采用的产品:
AD7150, ADP1720
利用AD5724 DAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出 (CN0088)

电路功能与优势

本电路采用四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5724BREZ及2.5 V精密基准电压源 REF192ESZ ,可提供单极性和双极性数据转换。该12位DAC电路所需的其它外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5724, REF192
利用AD5734 DAC提供软件可配置的14位、四通道、单极性/双极性电压输出  (CN0087)

电路功能与优势

本电路采用四通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5734BREZ及2.5 V精密基准电压源 REF192ESZ ,可提供单极性和双极性数据转换。该14位DAC电路所需的其它外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高分辨率; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5734, REF192
利用AD5754 DAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出 (CN0086)

电路功能与优势

本电路采用四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5754BREZ及2.5 V精密基准电压源 REF192ESZ ,可提供单极性和双极性数据转换。该16位DAC电路所需的附加外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高分辨率
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5754
利用AD5724R DAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出 (CN0085)

电路功能与优势

本电路采用四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DACAD5724R,可提供单极性和双极性数据转换。该12位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5724R
利用AD5754R DAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出 (CN0083)

电路功能与优势

本电路采用四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DACAD5754R,可提供单极性和双极性数模转换。该16位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。 .

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5754R
利用电流源DAC AD5410提供12位、4 mA至20 mA输出简化解决方案 (CN0081)

电路功能与优势

本电路利用单通道、12位、串行输入、4 mA至20 mA电流源DAC AD5410,提供4 mA至20 mA输出。它只需用产品AD5410,所需外部元件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,以及用于开漏故障输出的上拉电阻。当输出端丧失兼容电压或AD5410温度过高时,开漏故障输出会予以警示。这种实施方案具有很高的集成度,可节省成本和电路板空间。本电路非常适合工业控制应用中的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5410
利用单芯片电压和电流输出DAC AD5422及数字隔离器ADuM1401构建16位全隔离输出模块 (CN0065)

电路功能与优势

本电路提供一种完整的工业控制输出模块解决方案。该设计适合过程控制可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块,这些模块均要求具有标准4 mA至20 mA电流输出及单极性或双极性输出电压范围。16位DAC AD5422可通过软件配置提供所有必要的输出,并具有许多集成诊断特性,适用于工业环境。ADuM1401提供微控制器与DAC之间所需的全部信号隔离。本电路还含有标准外部保护功能,且经过测试和验证,完全符合IEC 61000标准。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 隔离
应用:  过程控制
本电路中采用的产品:
AD5422, ADR445, ADUM1401
利用AD5546/AD5556乘法DAC实现精密、交流基准信号衰减器 (CN0025)

电路功能与优势

本电路利用 AD5546/AD5556DAC和AD8610精密运算放大器实现精密、交流信号衰减,它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5546, AD5556, AD8610
利用可变增益放大器AD8368扩展对数检波器ADL5513的动态范围 (CN0072)

电路功能与优势

本电路提供一种增大对数检波器ADL5513动态范围的解决方案,它通过在ADL5513的输入端增加可变增益放大器AD8368 来实现。ADL5513的VOUT 信号经过衰减后,反馈到AD8368的增益控制输入端,以便对ADL5513输入端的功率实施精确控制。利用这种方法,该电路的动态范围可增大到95 dB,并具有出色的温度稳定性(请参考图2)。输出电压与输入信号之间为线性dB关系。

Read more 阅读更多..

电路类型:  RF/RF驱动器
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD8368, ADL5513
利用ADL5331 RFVGA和AD8319对数检波器产生恒定包络信号 (CN0082)

电路功能与优势

无论是有线通信还是无线通信,发射机的整体性能均与放大器的输出功率密切相关。如果信号很弱,低信噪比(SNR)将会加大比特差错率(BER)或调制误差率(MER)。如果信号太强,失真也会引起同样的问题。本电路采用ADL5331 VGA、功率检波器AD8319 和低功耗nanoDACAD5621 ,可获得12位精度的输出功率控制。AD8319具有非常高的温度稳定性,可补偿VGA在整个温度范围内的任何增益变化,因此可在较宽的温度范围内实现非常精确的功率控制。由于AD8319的控制输入VSET和输出VOUT与RF输入具有V/dB比例关系,并且AD5621 nanoDAC具有线性传递函数,因此所得到的输出功率控制将与DAC输入码之间呈线性dB关系。

Read more 阅读更多..

电路类型:  电源; RF/RF驱动器
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD5621, AD8319, ADL5331
采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的16位全隔离4 mA至20 mA输出模块 (CN0064)

电路功能与优势

本电路提供一种完整的工业控制输出模块解决方案。该设计适合需要提供4 mA至20 mA电流输出范围的过程控制可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)模块和发射器。AD5662 nanoDAC® 是一款5 V、16位DAC,采用SOT-23封装。ADuM1401四通道数字隔离器则提供微控制器与DAC之间所需的全部信号隔离。本电路还含有标准外部保护功能,且经过测试和验证,完全符合IEC 61000标准。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 隔离
应用:  工业与仪器仪表; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5662, AD822, ADR02, ADUM1401
采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的16位全隔离电压输出模块 (CN0063)

电路功能与优势

本电路提供一种完整的工业控制输出模块解决方案。该设计适合需要提供双极性输出电压范围的过程控制可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。AD5662 nanoDAC®是一款5 V、16位DAC,采用SOT-23封装。ADuM1401四通道数字隔离器则提供微控制器与DAC之间所需的全部信号隔离。本电路还含有标准外部保护功能,且经过测试和验证,完全符合IEC 61000标准。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路
优化目标:  高分辨率; 隔离
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5662, ADR02, ADUM1401, OP2177
利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换应用低成本视频多路复用器 (CN0076)

电路功能与优势

本电路利用双通道高速放大器ADA4853-2实现一种低成本、低功耗视频多路复用器。用户利用该电路可以向三通道视频解码器(例如采用40引脚LFCSP封装的 ADV7180)输入第四个视频源。这样,通过使用较小的低成本解码器,可同时节省成本和宝贵的电路板空间,而且如果类似设计只需要三个视频源,还可以设计重新使用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  开关
应用:  音/视频; 汽车
本电路中采用的产品:
ADA4853-1, ADA4853-2, ADA4853-3, ADV7180
利用AD5763 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换 (CN0074)

电路功能与优势

本电路采用双通道、16位、串行输入、双极性电压输出DACAD5763,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源ADR420 在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。该16位精密DAC所需的外部器件只有基准电压源、电源引脚和基准输入上的去耦电容以及可选的短路电流设置电阻,因此,这种实施方案可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制和开环控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路; 多通道
优化目标:  高精度; 高分辨率; 温度稳定性
应用:  楼宇控制; 工业与仪器仪表; 仪器仪表; 医疗; 运动控制; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5763, ADR420
基于24位Σ-Δ型ADC AD7793、数字隔离器ADuM5401和高性能仪表放大器的全隔离输入模块 (CN0067)

电路功能与优势

本电路提供一种完整的工业控制输入模块解决方案。该设计适合过程控制可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块,这些模块必须对标准4 mA至20 mA电流输入及单极性或双极性输入电压范围进行数字化处理。仪表放大器AD8220用来对双极性信号进行电平转换,向AD7793 ADC提供0 V至5 V输入信号。ADuM5401提供微控制器与ADC之间所需的全部信号隔离和电源。本电路还含有标准外部保护功能,且经过测试和验证,完全符合IEC 61000标准。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高分辨率; 隔离
应用:  过程控制
本电路中采用的产品:
AD7793, AD8220, AD8601, ADR441, ADUM5401
基于24位Σ-Δ型ADC AD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块 (CN0066)

电路功能与优势

本电路为要求隔离的单电源输入电路设计提供了一种完整的解决方案。AD7793是一款24位Σ-Δ型ADC,内置片内PGA,因而可以直接处理来自传感器的小信号输入。PGA增益可以设置为1、2、4、8、16、32、64或128。ADuM5401提供微控制器与输入之间所需的全部信号隔离和电源。本电路还含有标准外部保护功能,且经过测试和验证,完全符合IEC 61000标准。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高分辨率; 隔离
应用:  过程控制
本电路中采用的产品:
AD7793, ADR441, ADUM5401
正交I/Q解调器ADL5382与16位连续时间Σ-Δ型ADC AD9262接口,实现射频到比特流解决方案 (CN0062)

电路功能与优势

这种双芯片解决方案由 ADL5382AD9262 组成,可提供具有优化性能、低成本和最小电路板空间的射频到比特流解决方案。该双芯片组合只用一个频率转换步骤,可直接将RF通道转换为基带,而无需中频转换。频率转换由ADL5382完成,它是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从700 MHz到2.7 GHz的RF输入频率范围。ADL5382之后接AD9262,它是一款16位、双通道、连续时间Σ-Δ型ADC。连续时间Σ-Δ型架构的特性允许解调器与ADC直接相连,因此,ADC驱动和抗混叠要求得以降低。本电路易于使用,只需极少的支持电路和电路板空间。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器; RF/RF驱动器
优化目标:  高分辨率; 高速度
应用:  通信; 医疗
本电路中采用的产品:
AD9262, ADL5382
利用AD5765 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换 (CN0073)

电路功能与优势

本电路采用四通道、16位、串行输入、双极性电压输出DACAD5765,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源 ADR420 在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。该16位精密DAC所需的外部器件只有基准电压源、电源引脚和基准输入上的去耦电容以及可选的短路电流设置电阻,因此,这种实施方案可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制和开环控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  DAC电路; 多通道
优化目标:  高精度; 高分辨率; 温度稳定性
应用:  楼宇控制; 工业与仪器仪表; 仪器仪表; 医疗; 运动控制; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5765, ADR420
半双工、隔离式RS485接口 (CN0031)

电路功能与优势

本文所述电路采用高速、隔离式RS-485收发器ADM2485和高精度线性稳压器ADP3330,可提供半双工、隔离式RS-485接口。该电路不仅可实现信号与电源隔离,同时缩小了电路板空间,降低了功耗。

Read more 阅读更多..

电路类型:  接口
优化目标:  隔离
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
ADM2485, ADP3330
利用AD5390/AD5391/AD5392 DAC实现8-16通道可编程电压以及出色的温度漂移性能 (CN0029)

电路功能与优势

本文所述电路为一种具有出色温度漂移性能的多通道DAC配置,如图1所示。它利用AD5390/AD5391/AD5392提供8至16个DAC通道,以及12至14位分辨率。ADR421/ADR431精密基准电压源可确保电路的温度稳定性通常低于3 ppm/C。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 高精度; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5390, AD5391, AD5392, ADR280, ADR421, ADR431
AD5390/91/92通道监控功能 (CN0030)

电路功能与优势

在多通道DAC系统中,在单点监控所有输出的能力对于诊断和分析来说是个显著的优势。这款电路使用了一个单通道SAR ADC来监控多通道DAC的输出。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 高精度; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5390, AD5391, AD5392, AD7476, AD780, ADR431
AD5546/AD5556 DAC的精密、双极性配置 (CN0024)

电路功能与优势

本电路采用电流输出DACAD5546/AD5556、10 V精密基准电压源ADR01和运算放大器AD8512实现精密、双极性数据转换。它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5546, AD5556, AD8512, AD8605, ADR03
AD5547/AD5557 DAC的精密、双极性配置 (CN0028)

电路功能与优势

本电路采用电流输出DACAD5547/AD5557、精密基准电压源ADR01和运算放大器AD8512 实现精密、双极性数据转换。它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5547, AD5557, AD8512, AD8605, ADR01, ADR441, ADR445
利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置 (CN0027)

电路功能与优势

本电路采用电流输出DACAD5547/AD5557、精密基准电压源ADR03 和运算放大器AD8628实现精密、单极性、同相数据转换。它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5547, AD5557, AD8605, AD8628, AD8629, ADR03, ADR441, ADR445
利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、反相转换 (CN0026)

电路功能与优势

本电路采用电流输出DACAD5547/AD5557、精密基准电压源ADR03 和运算放大器AD8628实现精密、单极性、反相数据转换。它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5547, AD5557, AD8605, AD8628, AD8629, ADR03
利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、反相转换 (CN0022)

电路功能与优势

本电路采用电流输出DACAD5546/AD5556、精密基准电压源ADR03和运算放大器AD8628 实现精密、单极性、反相数据转换。它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5546, AD5556, AD8628, AD8629, ADR03
利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、同相配置 (CN0023)

电路功能与优势

本电路采用电流输出DACAD5546/AD5556、精密基准电压源ADR03 和运算放大器AD8628 实现精密、单极性、同相数据转换。它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5546, AD5556, AD8605, AD8628, AD8629, ADR03
使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟 (CN0003)

电路功能与优势

本电路利用ADF4002 频率合成器产生极低抖动编码(采样)时钟,以控制模数转换器AD9215的采样。编码时钟上的抖动会降低总信噪比(SNR),二者的关系如下式所示:

formula

其中f为满量程模拟输入频率,tj为均方根抖动。公式1中的“SNR”是仅由时钟抖动决定的SNR,与ADC的分辨率无关。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信; 通用; 医疗
本电路中采用的产品:
AD9215, ADF4002
利用AD5764 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换 (CN0006)

电路功能与优势

本电路采用四通道、16位、串行输入、双极性电压输出DAC AD5764,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源ADR02 在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。该16位精密DAC所需的外部器件只有基准电压源、电源引脚和基准输入上的去耦电容以及可选的短路电流设置电阻,从而可节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制和开环控制应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  通用; 仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5764, AD586, ADR02, ADR395
利用AD5380 DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能 (CN0007)

电路功能与优势

本电路为多通道DAC配置,具有出色的温度漂移性能。它提供40个独立输出电压通道,分辨率为14位,温度稳定性典型值低于3 ppm/°C。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5380, ADR280, ADR421, ADR431
利用AD5380多通道DAC实现输出通道监控 (CN0008)

电路功能与优势

在多通道DAC系统中,能够通过单点监控所有的输出,这对于排除故障和诊断分析非常有利。本文所述电路利用一个单通道SAR型ADC实现多通道DAC的输出通道监控。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5380, AD7476, AD7477, AD7478
利用AD5662 DAC实现4 mA至20 mA过程控制环路 (CN0009)

电路功能与优势

在许多过程控制应用中,经常使用两线式电流发射器在高噪声环境中传输模拟信号。这些电流发射器的零电平信号电流为4 mA,满量程信号电流为20 mA,因此得名“4 mA至20 mA转换器”。本文所述电路提供一种具有16位分辨率和单调性的低功耗电流发射器,它直接采用4 mA至20 mA控制环路电源供电,功耗低于4 mA。功耗高于4 mA的发射器无法直接采用环路电源供电,因而需要一个附加电源。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  隔离
应用:  过程控制
本电路中采用的产品:
AD5662, AD8627, ADR02, ADUM1300
利用AD5381 DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能 (CN0010)

电路功能与优势

本电路为多通道DAC配置,具有出色的温度漂移性能。它提供40个独立输出电压通道,分辨率为12位,温度稳定性典型值低于3 ppm/°C。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5381, ADR280, ADR421, ADR431
利用AD5382 DAC实现32通道可编程电压以及出色的温度漂移性能 (CN0011)

电路功能与优势

本电路为多通道DAC配置,具有出色的温度漂移性能。它提供32个独立电压通道,分辨率为14位,温度稳定性典型值低于3 ppm/°C。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5382, ADR280, ADR421, ADR431
AD5381通道监控功能 (CN0013)

电路功能与优势

在多通道DAC系统中,能够通过单点监控所有的输出,这对于排除故障和诊断分析非常有利。本电路利用一个单通道SAR型ADC实现多通道DAC的输出通道监控。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5381, AD7476
利用AD5383 DAC实现32通道可编程电压以及出色的温度漂移性能 (CN0014)

电路功能与优势

本电路为多通道DAC配置,具有出色的温度漂移性能。它提供32个独立电压通道,分辨率为12位,温度稳定性典型值低于3 ppm/°C。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5383, ADR280, ADR421, ADR431
I/Q调制器ADL5370与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口 (CN0016)

电路功能与优势

本电路在I/Q调制器ADL5370 与高速DACAD9779A 之间提供一种简单有效的接口。由于ADL5370与AD9779A具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mV偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC摆幅,同时分辨率或0.5 V偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。

Read more 阅读更多..

电路类型:  调制器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9779A, AD9788, ADL5370, ADL5385
I/Q调制器ADL5371与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口 (CN0017)

电路功能与优势

本电路在I/Q调制器 ADL5371 与高速DACAD9779A之间提供一种简单有效的接口。由于ADL5371与AD9779A具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mV偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC摆幅,同时分辨率或0.5 V偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。

Read more 阅读更多..

电路类型:  调制器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9779A, AD9788, ADL5371, ADL5385
I/Q调制器ADL5372与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口 (CN0018)

电路功能与优势

本电路在I/Q调制器 ADL5372 与高速DACAD9779A 之间提供一种简单有效的接口。由于ADL5372与AD9779A具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mV偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC摆幅,同时分辨率或0.5 V偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。

Read more 阅读更多..

电路类型:  调制器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9779A, AD9788, ADL5372, ADL5385
ADL5373 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC实现接口 (CN0019)

电路功能与优势

本文所述电路可以在I/Q调制器ADL5373与高速DACAD9779A之间提供一种简单有效的接口。由于ADL5373与AD9779A具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mV偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC摆幅,同时分辨率或0.5 V偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。

Read more 阅读更多..

电路类型:  调制器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9779A, AD9788, ADL5373, ADL5385
ADL5374 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC实现接口 (CN0020)

电路功能与优势

本文所述电路可以在I/Q调制器ADL5374与高速DACAD9779A之间提供一种简单有效的接口。由于ADL5374与AD9779A具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mV偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC摆幅,同时分辨率或0.5 V偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。

Read more 阅读更多..

电路类型:  调制器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9779A, AD9788, ADL5374, ADL5385
I/Q调制器ADL5375与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口 (CN0021)

电路功能与优势

本文所述电路可以在I/Q调制器 ADL5375 与高速DAC AD9779A 之间提供一种简单有效的接口。由于ADL5375与AD9779A具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mV偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC摆幅,同时分辨率或0.5 V偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。

Read more 阅读更多..

电路类型:  调制器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9779A, AD9788, ADL5375, ADL5385
使用AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC (CN0002)

电路功能与优势

本文所述电路采用双通道、数字可编程、超低失真、高输出线性度、可变增益放大器(VGA)AD8376AD9445AD9246等高速ADC配合使用时,在100 MSPS以上、最大增益条件下,它可提供出色的SFDR(无杂散动态范围)性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信; 通用; 医疗
本电路中采用的产品:
AD6655, AD8376, AD9445
在不使用精密电阻的情况下产生负精密基准电压 (CN0005)

电路功能与优势

从正基准电压产生负基准电压的传统方法只用反相运算放大器,这种方法需用两个精密匹配的电阻。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。利用本文所述电路,无需用精密电阻即可产生一个负精密基准电压,从而以更少的元件提供更高的精度。

Read more 阅读更多..

电路类型:  电源
优化目标:  高性能
应用:  通用
本电路中采用的产品:
AD8603, AD8663, ADR127
利用低失真AD8138实现单端至差分转换 (CN0061)

电路功能与优势

本文所描述的电路可以对 4.2 MSPS、14位SAR ADC AD7357 的输入信号进行单端至差分转换。该电路能够为输入信号提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保AD7357实现最高性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7357, AD8138, OP177
采用AD5426/AD5432/AD5443电流输出DAC的可编程增益元件 (CN0038)

电路功能与优势

本电路利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益功能。最大增益值和温度系数由外部电阻设置,可编程增益的分辨率由DAC的分辨率设置。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高分辨率
应用:  楼宇控制; 仪器仪表; 医疗; 运动控制; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5426, AD5432, AD5443
利用AD5426/32/43、Iout DAC处理交流信号 (CN0037)

电路功能与优势

本文所述电路利用电流输出DAC AD5426/AD5432/AD5443 和一个运算放大器,提供二象限信号乘法功能。它的乘法带宽最高可达10 MHz,因而用户能够精确调理带宽最高为该频率的交流信号。该电路非常适合通信、工业和医疗市场中的交流信号调理应用。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高分辨率; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 医疗; 运动控制; 过程控制; 安全与监控
本电路中采用的产品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8038
8位至12位DAC AD5426/AD5432/AD5443的精密、双极性配置 (CN0036)

电路功能与优势

本电路采用精密乘法DAC和低噪声运算放大器,构成双极性、精密直流DAC配置。DAC是核心可编程元件,所选的放大器可决定精度或速度性能。对于精密、高精度、低噪声应用,可以用AD8066 等双通道运算放大器来提供电流电压转换和双极性输出。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高分辨率
应用:  楼宇控制; 仪器仪表; 医疗; 运动控制; 过程控制; 安全与监控
本电路中采用的产品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8066
利用8-12位DAC AD5426/32/43实现单极性、精密直流转换 (CN0034)

电路功能与优势

本文所述电路为一种高性能、单极性、精密直流DAC配置,采用 AD5426 / AD5432 / AD5443 系列精密乘法DAC、低噪声运算放大器 AD8065 以及精密基准电压源 ADR01 。运算放大器可决定电路的整体精度或速度性能,因此高精度、低噪声运算放大器AD8065非常适合注重性能的应用。该电路还采用高精度、高稳定性、10 V精密基准电压源ADR01。基准电压源的温度系数和长期漂移性能均为要求高精度转换应用的主要考虑因素,因此也是此类应用的理想器件。

Read more 阅读更多..

优化目标:  高精度; 温度稳定性
应用:  楼宇控制; 仪器仪表; 医疗; 运动控制; 过程控制; 安全与监控
本电路中采用的产品:
AD5426, AD5432, AD5443, AD8065, ADR01
采用差分PulSAR ADC AD7984转换单端信号 (CN0033)

电路功能与优势

许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1.33 MSPS器件AD7984。该电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1 和超低噪声5.0 V基准电压源ADR435 ,可以接受许多类型的单端输入信号,包括高压至低压范围内的双极性或单极性信号。整个电路均保持直接耦合。如果需要重点考虑电路板空间,可以采用小封装产品,图1所示的所有IC均可提供3 mm × 3 mm LFCSP或3 mm × 5 mm MSOP小型封装。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高分辨率; 低噪声与低失真
应用:  通信; 仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7984, ADA4941-1, ADR435
采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号 (CN0032)

电路功能与优势

许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1 MSPS器件AD7982。该电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1 和超低噪声5.0 V基准电压源ADR435 ,可以接受许多类型的单端输入信号,包括高压至低压范围内的双极性或单极性信号。 整个电路均保持直接耦合。如果需要重点考虑电路板空间,可以采用小封装产品,图1所示的所有IC均可提供3 mm × 3 mm LFCSP或3 mm × 5 mm MSOP小型封装。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高分辨率
应用:  通信; 仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7982, ADA4941-1, ADR435
采用ADA4851放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器 (CN0060)

电路功能与优势

本文所述电路如图1所示,它可提供一种低成本、低功耗、单极性、差分接收器。输入的视频信号首先由ADA4851-1处理,然后由视频解码器ADV7180 转换为数字量。该电路可消除输入视频信号的地电位差所引起的共模噪声和相位噪声,非常适合汽车信息娱乐与视觉安全系统使用。ADA4851系列放大器和 ADV7180 视频解码器均已通过AECQ100认证,二者均为汽车应用的理想产品。

这些放大器具有低功耗、低成本、高速和快速建立特性,特别适合许多重视这些要求的视频应用。为简明起见,图1仅显示了一个放大器,但实际上每路输入均可以根据需要配置多个这种放大器电路。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  音/视频; 汽车
本电路中采用的产品:
ADA4851-1, ADV7180
在交流耦合基带应用中驱动AD9233/9246/9254 ADC (CN0051)

电路功能与优势

本文所述电路如图1所示,它利用ADC驱动器 ADA4937-1 提供交流耦合单端输入至差分的转换,用于驱动14位125 MSPS ADC AD9246 。ADA4937是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器,具有低直流失调和出色的动态性能。它是分辨率高达16位、DC至100 MHz、高性能ADC的理想驱动器,非常适合各种不同的数据采集和信号处理应用。与以前的模数转换器相比,此电路的功耗与成本均有所降低,适用于通信、仪器仪表和医疗成像等应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高速度
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9233, AD9246, AD9254, ADA4937-1
利用ADG1211开关实现采样保持电路 (CN0058)

电路功能与优势

本文所述电路可提供采样保持功能,这是数据采集和模数转换过程的基础。另外,在可编程逻辑控制器(PLC)输出模块中存在每通道采样保持架构,它采用开关电容和缓冲器作为采样保持放大器(SHA),以便存储单通道高性能DAC的选定输出样本。这些样本通过一个模拟开关或多路复用器在不同保持电容之间切换。

Read more 阅读更多..

电路类型:  开关
优化目标:  高性能; 高精度; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD8672, ADG1211
ADL5315与跨导线性对数放大器实现接口 (CN0056)

电路功能与优势

本文所述电路如图1所示,它利用精密、宽范围、高端电流镜ADL5315和跨导线性对数放大器AD8305提供高精度功率监控功能。由于可以利用ADL5315的完整电流镜范围,因此该配置非常适合高精度功率监控应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  RF/RF驱动器
优化目标:  高性能; 高速度; 低噪声与低失真
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD8304, AD8305, ADL5306, ADL5310, ADL5315
ADL5317与跨导线性对数放大器实现接口 (CN0057)

电路功能与优势

本文所述电路用ADL5317 的监控电流输出IPDM与ADI公司的跨导线性对数放大器(如AD8304AD8305ADL5306ADL5310等)直接接口。图1所示为ADL5317AD8305接口所需的基本连接。在该配置中,设计人员可以利用ADL5317的完整电流镜范围实现高精度功率监控。

Read more 阅读更多..

电路类型:  RF/RF驱动器
优化目标:  高性能; 高速度; 低噪声与低失真
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD8304, AD8305, ADL5306, ADL5310, ADL5317
采用AD5450/1/2/3电流输出DAC系列的可编程增益元件 (CN0055)

电路功能与优势

在要求DAC输出电压范围大于输入电压的应用中,可以采用可编程增益电路。本文所述电路利用一个乘法DACAD5450/51/52/53和一个快速、低失调运算放大器AD8065. 提供可编程增益功能。最大增益值和温度系数由外部电阻设置,增益分辨率由DAC设置。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8065
利用AD5450/1/2/3电流输出 DAC处理交流信号 (CN0054)

电路功能与优势

本文所述电路利用 AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 电流输出DAC和 AD8038 运算放大器可实现二象限信号乘法功能。它的乘法带宽最高可达12 MHz,因而用户能够精确调理带宽最高为该频率的交流信号。该电路非常适合通信、工业和医疗市场中的交流信号调理应用。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8038
8-14位DAC AD5450/1/2/3的精密、双极性配置 (CN0053)

电路功能与优势

本文所述电路为一种双极性、精密DAC配置,采用精密乘法DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 和低噪声运算放大器 AD8066 。DAC是核心可编程元件,放大器选择则决定精度或速度性能。对于精密、高精度、低噪声应用,可以用AD8066等双路运算放大器来提供电流电压转换和信号调理。驱动VREF输入需采用 ADR01 等低噪声基准电压源,利用一个低噪声、低带宽输出放大器则可获得最佳输出噪声性能。该电路的主要优势:基准电压输入阻抗恒定、恒定,并且VREF可以超过DAC VDD电源电压。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8066, ADR01
利用8-14位DAC AD5450/1/2/3实现单极性、精密直流数模转换 (CN0052)

电路功能与优势

本文所述电路为一种高性能、单极性、精密DAC配置,采用 AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 系列精密乘法DAC,低噪声、高精度运算放大器OP177以及精密基准电压源 OP177 以及精密基准电压源 ADR01。运算放大器可决定电路的整体直流精度性能,因此高精度、低噪声运算放大器OP177非常适合于注重性能的应用。该电路还采用高精度、高稳定性、10 V精密基准电压源ADR01。基准电压源的温度系数和长期漂移性能均为要求高精度转换应用的主要考虑因素,所以是此类应用的理想器件。

Read more 阅读更多..

电路类型:  乘法
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5450, AD5451, AD5452, AD5453, AD8065, ADR01
差分和单端应用中的 SAR ADC AD7266 (CN0039)

电路功能与优势

本文所示的驱动电路针对要求最佳失真性能的直流耦合应用进行了优化。该驱动电路可提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保 AD7266 发挥最大性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高精度
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7266, AD8022, OP177
AD5383通道监控功能 (CN0015)

电路功能与优势

本文所述电路通过实施一种辅助功能,使多通道系统中的所有通道都可以通过一个单节点轻松监控。这对系统调试、故障和诊断分析均很有帮助。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5383, AD7476, AD780, ADR431
AD5382通道监控功能 (CN0012)

电路功能与优势

在多通道DAC系统中,能够在单一点上监控所有输出对于排除故障和诊断分析非常有利。本电路利用一个单通道SAR型ADC实现多通道DAC的输出通道监控。

AD5382AD7476组合可提供一种完整的32通道模拟输出控制解决方案,并针对系统调试、故障和诊断分析实现节省空间的监控功能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  多通道
优化目标:  高性能; 温度稳定性
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD5382, AD7476, AD780, ADR431
适用于RF的稳定闭环自动功率控制 (CN0050)

电路功能与优势

本文所述电路利用一个VGA(ADL5330)和一个对数检波器(AD8318)提供闭环自动功率控制。由于AD8318具有较高的温度稳定性,而且AD8318 RF检波器可确保ADL5330 VGA的输出端具有同样水平的温度稳定性,因此该电路在整个温度范围都能保持稳定。该电路还增加了对数放大器检波器,用来将ADL5330从开环可变增益放大器转换为闭环输出功率控制电路。AD8318与ADL5330一样,具有线性dB传递函数,因此Pout对设定点传递函数也遵循线性dB特性。

Read more 阅读更多..

电路类型:  RF/RF驱动器
优化目标:  高性能; 高速度
应用:  通信; 通用
本电路中采用的产品:
AD8317, AD8318, AD8319, ADL5330
双中频增益模块ADL5534与高速ADC AD9640的接口 (CN0049)

电路功能与优势

本文所述电路利用中频放大器ADL5534,为150 MSPS双通道ADCAD9640 提供双中频增益模块。ADL5534是一款高线性度、双通道、20 dB固定增益放大器,可以用作高性能中频采样ADC的驱动器。该器件为高速ADC的200 mVpp至2 Vpp满量程RFIN信号电平实现接口提供了一种简便的途径。ADL5534的低噪声和低失真特性确保ADC性能不受影响。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高速度; 低噪声与低失真
应用:  通信
本电路中采用的产品:
AD9640, ADL5534
利用高速运放AD8022实现差分和单端配置的12位、3通道SAR ADC AD7265 (CN0048)

电路功能与优势

本文所示的驱动电路针对要求最佳失真性能的直流耦合应用进行了优化。该驱动电路可提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保AD7265 发挥最大性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 高速度; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7265, AD8022, OP177
在单端应用中使用8通道ADC AD7328 (CN0047)

电路功能与优势

本文所述电路旨在优化AD7328的性能。所选的运算放大器和基准电压源能够提供低阻抗驱动、充足的建立时间,以及精密基准电压源,可确保AD7328发挥最大性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能
应用:  仪器仪表; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD1582, AD7328, AD780, AD797, AD8610, AD8620, ADR381, ADR391, REF192
AD8599运算放大器用作4通道、8位ADC AD7999的超低失真驱动器 (CN0045)

电路功能与优势

本文所述电路为8位、4通道ADCAD7999 提供超低失真驱动器电路,旨在实现最佳交流和直流性能。该电路采用超低失真、超低噪声双电源运算放大器AD8599 和超高精度带隙基准电压源AD780,能够提供具有充足建立时间的低阻抗驱动器和一个高精度基准电压,从而确保AD7999发挥最大性能。AD8599为双通道运算放大器,采用±4.5V至±18V电源供电。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD780, AD7999, AD8599, AD8605
使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端 (CN0046)

电路功能与优势

本文介绍利用超低失真差分RF/IF放大器AD8352 驱动高速ADC的单端和差分两种配置。AD8352具备高效驱动AD9445等高线性度转换器所必需的增益、隔离与失真性能。无论以差分方式还是单端方式驱动,该器件都能提供平衡输出,从而保持出色的二阶失真水平。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高速度; 低噪声与低失真
应用:  通信; 医疗; 光学
本电路中采用的产品:
AD8352, AD9445
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366 (CN0042)

电路功能与优势

本文所述电路可以对直流耦合信号进行单端、低失真采样。该驱动器电路针对要求最佳失真性能的应用进行了优化,可提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保 AD7366/AD7367 发挥最大性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7366, AD7367, AD8021, AD845, AD8610, AD8638, OP07D, OP177
AD8599运算放大器用作4通道、12位ADC AD7991的超低失真驱动器 (CN0043)

电路功能与优势

本文所述电路为12位、4通道ADC AD7991 提供超低失真驱动器电路,旨在实现最佳交流和直流性能。该电路采用超低失真、超低噪声双电源运算放大器AD8599 和超高精度带隙基准电压源AD780,能够提供具有充足建立时间的低阻抗驱动器,以及高精度基准电压,从而确保AD7991发挥最大性能。AD8599为双通道运算放大器,采用±4.5 V至±18 V电源供电。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD780, AD7991, AD8599, AD8605
AD8599运算放大器用作4通道、10位ADC AD7995的超低失真驱动器 (CN0044)

电路功能与优势

本文所述电路为10位、4通道ADC AD7995 提供超低失真驱动器电路,旨在实现最佳交流和直流性能。该电路采用超低失真、超低噪声双电源运算放大器AD8599 和超高精度带隙基准电压源AD780,能够提供具有充足建立时间的低阻抗驱动器,以及高精度基准电压,从而确保AD7995发挥最大性能。AD8599为双通道运算放大器,采用±4.5 V至±18 V电源供电。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD780, AD7995, AD8599
采用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、3 MSPS、12位SAR型ADC AD7352实现单端至差分转换 (CN0040)

电路功能与优势

本文所述电路可对双通道、3 MSPS、12位SAR型ADC AD7352的输入信号进行单端至差分转换。该电路能够提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保AD7352实现最高性能。

Read more 阅读更多..

电路类型:  ADC电路/驱动器
优化目标:  高性能; 低噪声与低失真
应用:  仪器仪表; 医疗; 过程控制
本电路中采用的产品:
AD7352, AD8138, AD8638, OP07D, OP177