术语表

术语

如果您想要推荐新的术语,请联系我们

  • Acquisition Time
    采集时间

    与采样A/D相关,在输入端使用跟踪/保持(T/H)放大器来采集和保持(以特定的容差)模拟输入信号。采集时间是T/H放大器被置于跟踪模式后稳定到其终值所需要的时间。

  • Active Filter
    有源滤波器

    有源滤波器采用有源器件(例如运算放大器)来产生滤波器响应。这种技术在高速应用中具备优势,因为不需要使用电感(高频率特性差)。

  • ADIsimADC™
    模数转换器(ADC)设计工具

    ADIsimADC工具可以帮助用户选择模数转换器(ADC)、执行评估以及排除故障。它使用典型数据值,通过数学方式模拟所选ADC的一般行为,允许用户施加输入信号、设置编码(采样)速率以及在选定的ADC上仿真FFT。这款工具对于检查所选ADC的SNR、SFDR、SINAD、THD、ENOB等非常有用。注意:这款工具不能完全模拟模数转换的各方面特性,不应用来代替实际硬件测试。下载并使用这款工具的全功能版本,可以发现其它功能。(更多信息请参考应用笔记AN-737 pdf

  • Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR)

    A ratio in dBc between the measured power within a channel relative to an adjacent channel.

  • Adjacent Channel Power Ratio (ACPR)

    See Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR).

  • Aliased Imaging
    混叠镜像

    这是一种利用故意混叠作为高频信号的技术,通常用于直接数字频率合成器(DDS)。

  • Aliasing
    混叠

    在一个数据采样系统中,为了避免损失数据,必须以FS>2FA的速率对模拟输入进行采样(Nyquist定理)。遵从Nyquist定理,就能避免出现位于模拟信号和采样时钟频率之间的、频率为FS±FA的带内混叠信号。当超出Nyquist极限时,混叠信号在模拟输入的带内移动(DC-FS/2),并产生失真。同样,高频噪声可能被混叠到输入信号范围内,这就要求在一个采样系统的输入端进行低通滤波,或者抗混叠滤波。 参见混叠镜像。

  • Analog Bandwidth
    模拟带宽

    基频频谱能量(取决于FFT分析)降低3dB所对应的模拟输入频率范围。

  • Analog Crosstalk - CTA
    模拟串扰-CTA

    RDAC电触点上的信号幅度与加到另一RDAC的端点A上的正弦波之比,单位为dB。

  • Analog Ground
    模拟地

    在高速数据采集应用中,系统地通常在物理上被分为“模拟”和“数字”地,以便抑制数字开关噪声并将其对噪声敏感的模拟信号处理电路的影响减到最小。输入信号调理电路、放大器、基准和A/D转换器通常被连接到模拟地上。

  • Analog to Digital Converter (ADC, A/D Converter)
    模数转换器(ADC)

    一种将模拟信号转换为可以由计算机处理的数字格式的器件。

  • Aperture Delay
    孔径延迟

    编码代码上升50%那一时刻与模拟输入被采样那一时刻之间的延迟。

  • Aperture Jitter
    孔径抖动

    "在孔径延迟时间中的不确定性、或不同采样间的偏差。在采样系统中,孔径抖动是一种误差源,针对给定的系统精度,它还确定了被采样的模拟输入信号的最大压摆率限制。 比起传统的双绞线电话线,数字通信系统能提供高达7MBPS的的用户线数据传输。ADSL是“信息公路”的主要竞争者,它能通过现有电话线为家庭提供电话、电视和数据业务。"

  • Asynchronous
    异步

    一种多路复用和交换技术,能把信息传递模式组织为包含一个识别头域和一个信息域的固定长度单元。传输率是异步的,单元的重现取决于当时所要求的比特率。

  • Autocorrelation
    自相关

    信号与其经过延迟的自身信号相乘。

  • Automatic Frequency Sweep
    自动频率扫描

    一种DDS实施过程,输出频率在频率带上被自动扫描。在雷达应用中特别有用。


沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭