ADI公司新版RF设计工具简化RF系统开发

-- RF信号链计算工具和PLL频率合成器工具有助于加速产品上市
RF_Design_Tools

中国,北京 (2011年06月09日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近发布两款颇受欢迎的RF设计工具的最新版本。ADIsimRF™设计工具是与ADI公司全系列RF转数字功能模块相配套的软件,支持工程师利用ADI公司的RF IC产品构建RF信号链模型。ADIsimRF 1.5版的增强功能包括:提高了信号链内信号电平的可见性;支持设置均方根(RMS)和峰值功率报警阈值;以及用于测量级间功率损耗的计算器。ADIsimPLL™ 3.4版开发软件支持ADI公司最新的业界领先PLL产品,包括适合基站和通用应用的ADF4351 PLL以及适合卫星应用的集成宽带接收机ADRF6850。这些免费设计工具的最新版本可从ADI公司网站下载。

ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。ADIsimRF工具还包含ADI公司许多RF IC的嵌入数据,设计人员可以利用下拉菜单轻松获得这些数据。器件选型表有助于用户选择器件。下载工具:www.analog.com/adisimrf

ADIsimRF 1.5版主要特性

  • 支持ADI公司的最新高性能RF IC
  • 提高了信号链内信号电平的可见性,各级的RF功率与从该级的1 dB压缩点(P1dB)退回的峰值和均方根功率一同显示
  • 支持设置峰均比和退回门限值,以便在特定级的均方根和/或峰值功率接近1 dB压缩点时提醒用户
  • 计算各种参数,包括:两个阻抗不匹配的相邻器件的级间RF功率损耗;电压域信号电平,如均方根电压、峰峰值电压和噪声频谱密度(nV/√Hz)等;以及信号质量指标,如SNR、SFDR、IMD和ACLR等
  • 兼容Windows XP、Vista和Windows 7

ADIsimPLL 3.4版支持最新高集成度PLL

ADIsimPLL设计工具是一款全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,它可以模拟所有可能影响PLL性能的重要非线性效应,包括相位噪声、小数N分频杂散和反冲防回差脉冲等。ADIsimPLL 3.4版设计工具与旧版完全兼容,消除了PLL/频率合成器开发过程中耗时的重复劳动。ADF4xxx系列频率合成器适用于许多应用,例如:无线基站、LAN、手机和PDA、宽带无线接入设施、仪器仪表和测试设备、卫星、声纳、有线电视等。ADIsimPLL 3.4版设计工具支持ADI公司的最新PLL频率合成器,包括适合基站和通用应用的新型高集成度ADF4351 PLL以及适合卫星应用的集成宽带接收机ADRF6850。下载工具:www.analog.com/adisimpll

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF产品,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时提供众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问:www.analog.com/zh/rf, 或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭