ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器

--新型解调器ADRF6801集成ADI公司领先的PLL频率合成器和VCO,具有业界领先的性能、出色的功能集成和宽动态范围。

中国,北京 (2011年02月23日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出一款高性能集成式RF解调器ADRF6801。这款RF解调器在单封装中即可实现多种常见的RF功能,性能足以支持新一代通信系统的高动态范围接收机。ADRF6801为一款通用型产品,适合RFID(射频识别)系统、蜂窝基站、点对点无线电、卫星通信、VHF/UHF无线电、防务系统、在900MHz频率范围工作的ISM频段应用、工业设备,以及其它要求宽动态范围和低噪声性能的应用。欲下载数据手册,请访问:http://www.analog.com/zh/adrf6801

ADRF6801 RF解调器集ADI公司领先的小数N分频PLL(锁相环)频率合成器和低相位噪声VCO(压控振荡器)与高动态范围解调器于一体。还包括其它增值特性,如RF巴伦、三个LDO(低压差调节器)和必要的基带缓冲放大器等。这种独特的组合为无线电设计人员提供了一款高度集成的解决方案,而性能不受影响。此外,ADRF6801解调器有助于无线电开发商缩小电路板面积,减少物料,降低风险,缩短产品开发时间,从而降低系统整体成本。ADRF6801是近期ADI公司发布的ADRF660x混频器和ADRF670x调制器等RF IC之后的又一力作。

ADRF6801解调器的工作频率范围为750 MHz至1150 MHz,噪声系数为14.3 dB,输入IP3(三阶交调截点)为25 dBm,P1dB(输入压缩点)为12.5 dBm。ADRF6801支持通过SPI/I2C串行接口进行PLL编程,用户可以选择外部LO(本振)源或内部产生的LO信号。

供货、报价与配套产品

ADRF6801解调器现已量产,千片订量报价为$9.98/片。ADRF6801与ADI公司的其它器件一起配合使用效果良好,其中包括:900 MHz ISM频段模拟前端ADF9010;集成式RF调制器ADRF6701;集成式RF混频器ADRF6601;VGA(可变增益放大器)AD8366AD8376ADL5202;以及ADI公司业界领先的高速ADC(模数转换器)。

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF产品,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/rf。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭