ADI公司推出高集成度的低功耗RF收发器,支持工业、科研和医疗应用中的短程无线系统

ADI公司的ADF7241 RF收发器能够在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作,并以单芯片支持250 Kbps IEEE 802.15.4 PHY协议。

中国,北京 (2011年03月01日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出一款高集成度、低功耗、在全球2.4 GHz ISM(工业、科研和医疗)频段工作的RF收发器ADF7241。作为ADI公司RF IC产品大家族的最新成员,这款RF收发器的设计注重灵活性、易用性和低功耗特性。ADF7241 RF收发器高度集成,以单芯片支持250 kbps IEEE 802.15.4 PHY协议。接收模式下的功耗为19mA,发射模式下的功耗为21.5mA,因此它能有效用于电池供电系统,例如无线传感器网络、自动抄表、工业无线控制、无线音频和视频、消费电子及ZigBee®应用。

  • 利用ADIsimSRD™开发工具评估设计,这款工具是设计师的得力帮手,支持对典型无线系统的许多参数进行实时仿真和优化: http://www.analog.com/zh/adisimsrd

ADF7241 RF收发器的接收路径基于零中频架构,提供同类最佳的阻塞和选择性能;发射路径则基于闭环VCO(压控振荡器)调制方案,提供高质量调制。它还具有一个灵活的RF端口接口,支持开关天线分集。为了优化系统功耗,ADF7241 RF收发器集成一个可靠稳定的极低功耗、定制8位处理器,支持多种RF功能,包括无线电控制和数据包管理。集成的8位处理器属于固件,可以进行编程,以便执行内部RAM存储器中的固件模块或系统升级补丁,从而灵活适应协议标准的演化并保持系统稳定性。

ADF7241 RF收发器配有一个SPI(串行端口接口),支持高吞吐效率,此外还有一个双向SPORT(串行端口)接口。该收发器可以与ADI公司的ADSP-21xx、SHARC®、TigerSHARC®和Blackfin®处理器轻松实现系统集成。

ADF7241 ISM频段RF收发器的主要特性:

  • 低功耗:接收模式19 mA;发射模式21.5 mA;32 kHz晶振唤醒模式1.7 µA
  • 高灵敏度:-95 dBm(250 kbps)
  • 可编程输出功率:-20 dBm至+4.8 dBm,2 dB步进
  • 集成电压调节器:输入电压范围1.8 V至3.6 V
  • 符合多种工业标准,包括EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15和ARIB STD-T66

报价与供货

产品 千片订量报价 供货 封装
ADF7241 $1.98/片 现在 32引脚 LFCSP

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF产品,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/rf。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

Blackfin、TigerSHARC、SHARC是ADI公司的注册商标,ADIsimSRD是ADI公司的商标。所有其他商标均属各自所有人所有。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭