8位高速模数转换器可实现同类最佳功耗和噪声性能

--ADI公司的AD9284是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286是业界功耗最低的8位500 MSPS ADC。
AD9284_9286

中国,北京 (2011年02月17日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近针对仪器仪表和通信应用推出两款8位、高速、低功耗、低噪声ADC(模数转换器)AD9284和AD9286。这两款8位高速ADC均采用流水线架构,310 mW的功耗创业界最低水平。欲观看高速8位ADC视频,请访问:http://www.youtube.com/watch?v=3DvFCn98hvU

AD9284是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286则是业界功耗最低的8位、500 MSPS ADC,能以低于竞争产品40%的功耗提供8位分辨率。两款转换器具有49.3 dBFS的高信噪比(SNR),支持宽动态信号范围,无杂散动态范围(SFDR)达到65 dBc。适合的应用包括电池供电的仪器仪表、手持式示波器和数字示波器等。

AD9286和AD9284可以与ADI公司的低失真、超高速度差分ADC驱动器ADA4960时钟发生器AD9516一起使用,构成数据转换信号链解决方案。

8位500 MSPS ADC AD9286主要特性:

  • 采用1.8 V单电源供电
  • SNR:49.3dBFS(最高200 MHz输入、500 MSPS)
  • SFDR:65dBc(最高200 MHz输入、500 MSPS)
  • 低功耗:310 mW (500 MSPS)
  • 片内交错时钟
  • 片内同步或交错时钟

双通道8位250 MSPS ADC AD9284主要特性:

  • 采用1.8 V单电源供电
  • SNR:49.3dBFS(最高200 MHz输入、250 MSPS)
  • SFDR:65dBc(最高200 MHz输入、250 MSPS)
  • 低功耗:每个通道155 mW (250 MSPS)

报价与供货

产品 样片供货 量产 分辨率(位) 采样速率(MSPS) 千片订量报价 封装
AD9286 现已量产 2010年1月 8 500 $36/片 48引脚LFCSP
AD9284 现已量产 2010年1月 8 250 $24/片 48引脚LFCSP

数据转换器:连接模拟与数字世界

在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供的在线评估工具,有助于用户迅速评估、选择、设计最佳的数据转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/ADCsearch。欲了解ADC驱动器,请访问:http://www.analog.com/zh/ADCdrivers。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/DACsearch。更多信息请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

*Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据市场研究公司Databeans, Inc.提供的名为“2010年数据转换器”的市场研究报告,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

AD9286产品页面和数据手册: http://www.analog.com/zh/AD9286

AD9284产品页面和数据手册: http://www.analog.com/zh/AD9284

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭